This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:保留位值

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001724/lmx2820-reserved-bit-values

器件型号:LMX2820

您好!

我对 PLL 寄存器中保留位的值有疑问:

在文档 snau251a (LMX2820寄存器映射)中、为保留位提供了值。 例如:R0、位15-14:0x1或 R0、位3-2:0x0。

在 TICS Pro (v1.7.2.0)中、查看原始寄存器值、R0位15-14的值为0x0、R0位3-2的值为0x11。

是否有原因导致这些值不匹配以及应使用哪些值对 PLL 进行编程?


提前感谢您!

此致
Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    如果您单击 Help -> About TICS Pro、您是否看到"part version"字段为2020-8-29? 这是 LMX2820器件配置文件的最新版本、在我的版本中、我发现默认 EVM 配置文件加载 R0[15:14]= 01和 R0[3:2]= 00。

    在任何情况下、寄存器映射的保留位值都是正确的、应该被遵守。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答! 我的错误是不加载默认配置文件。 现在、我有了保留位字段的正确值。

    此致
    Joachim