请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 您好!
我对 PLL 寄存器中保留位的值有疑问:
在文档 snau251a (LMX2820寄存器映射)中、为保留位提供了值。 例如:R0、位15-14:0x1或 R0、位3-2:0x0。
在 TICS Pro (v1.7.2.0)中、查看原始寄存器值、R0位15-14的值为0x0、R0位3-2的值为0x11。
是否有原因导致这些值不匹配以及应使用哪些值对 PLL 进行编程?
提前感谢您!
此致
Joachim