This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:是否可以将内部环路滤波器带宽设置为10kHz 或更低?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001794/lmx2571-is-it-possible-to-set-the-internal-loop-filter-bandwidth-to-10khz-or-less

器件型号:LMX2571

大家好、

LMX2571内部环路滤波器带宽为250kHz、是否可以将其设置为10kHz 或更低?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请看 一下 PLLatinum Sim、这是一款可用于测试和计算 TI PLL 的环路滤波器组件、环路带宽、相位裕度等的工具。 根据对 PLLatinum Sim 的快速检查、应可以将环路滤波器设置为具有稳定相位裕度的超低值、例如10kHz 带宽。

    此致、

    Derek Payne