This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:如何配置 lmk04832以支持正弦波时钟源输入

Guru**** 2542620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001564/lmk04832-how-to-configure-lmk04832-to-support-sine-wave-clock-source-input

器件型号:LMK04832

您好 的团队:

我将 lmk04832用于电路板时钟解决方案。 CLKIN0可切换以支持10MHz osc 和正弦波时钟源。

1) 1)使用10MHz osc 时、lmk04832可以正常工作;

2) 2)切换到10MHz 正弦波源时、pll1无法锁定;

随附原理图和原理图项目文件。

请帮助找出根本原因。 非常感谢!

 e2e.ti.com/.../VP101B_5F00_LMK_5F00_INIT_5F00_EXT_5F00_10M_5F00_SINEWAVE.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    10MHz 时的正弦波压摆率 低于建议的最低工作条件。 正弦波压摆率由 SR = 2π* f*Vpk 给出。  对于10MHz 正弦波、为了满足数据表中0.15V/ns 的最小压摆率要求、Vpk = 0.15V/ns /(2π* 10MHz)= 2.39Vpk 或约4.8Vpp。 下图的阴影部分以图形方式呈现了输入压摆率要求与 CLKIN 输入的最大单端输入摆幅之间的关系;低于20MHz 时、无法提供纯正弦波单端以实现建议的最小压摆率。  

    其他一些事项:

    • 您至少可以通过在大约11.5dBm 的条件下提供10MHz 信号(符合允许的单端电压限制的最大单端输入功率)来锁定器件。 由于在建议的压摆率范围之外运行、它的性能可能会比数据表中的值差、但它可能足以进行测试或锁定。
    • 如果您能够以最小的失真将正弦波削至所需的输入范围限值、则可以在不 超过输入电压限值的情况下增加功率和压摆率。

    此致、

    Derek Payne