This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:校准计划

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001515/lmx2571-calibration-schedule

器件型号:LMX2571

您好!

启动合成器(寄存器 R0中设置 FCAL_EN=1)后、自动校准的时间范围是多少? 自动校准何时开始以及何时完成? 之后还需要哪些其他校准/射频活动?  当合成器的 LD 为高电平时、校准是否已完成?

合成器的射频信号由电路板上的外部 PA 放大。 当器件切换 Tx-Rx 时、我们在天线连接器处看到一些噪声(除~55kHz 外)。。。、该噪声由合成器发出。 冷是由一些意外校准或其他合成器的活动引起的?

谢谢、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在对 R0进行编程后、校准将开始。 校准时间取决于 OSCin 频率。 140µs 表中有很多 μ s、这是当 OSCin 频率为100MHz 时、VCO 从最低频率变为最高频率所需的校准时间。 较低的 OSCin 频率将增加校准时间。

    总频率开关时间等于 VCO 校准时间+模拟 PLL 锁定时间。 PLL 锁定时间取决于环路带宽。 您可以使用 PLLatinum Sim 进行估算。  

    在图中 、您是否说 PA 始终开启、但您在 TX 和 RX 之间切换合成器? 您能否共享 TX 和 RX 的寄存器配置? BTW、OSCin 频率是多少?