This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:30MHz 时的 FSK 偏差

Guru**** 2533710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000518/lmx2571-fsk-deviation-at-30mhz

器件型号:LMX2571

您好!

我们正在尝试使用 LMX2571的 FSK 功能来调制30至50MHz 的频带。 我们需要5kHz 的较大 FM 偏差、这是可行的吗?

我们使用25MHz 振荡器、将倍频器设置为4 (FPD =100)、并将预分频器设置为4、以尝试获取我们所需的偏差范围。 在 FPD = 100和预分频器4的情况下、VCO 锁定在30至50MHz 频段内被命中和缺失。

是否有正确执行此操作的建议、或者在较低频率下是否真的无法实现该偏差?

谢谢、

Andrew Small   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在30MHz 输出下、我们最多可以实现4.8kHz 偏差。 更高的输出频率可支持5kHz 偏差。

    您可以使用26MHz 参考时钟吗? 这会将 FPD 略微增加到104MHz、然后您可以在30MHz 输出下获得5kHz 偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、我们可以使用26MHz 时钟。 我们在使用25MHz 基准和 FPD 为100时遇到的另一个问题是预分频器4。 我们很难锁定 VCO。 使用 EVAL 板、我们可以使其在30MHz 和50MHz 时锁定、而在其他情况下、它根本不会锁定。 我们需要对 EVAL 板进行循环供电、然后它将在这些频率下再次锁定。 如果我们希望调谐至31MHz、那么无论我们使用什么设置、VCO 都不会锁定、它都会调谐至接近31MHz 的随机频率。  

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    什么是 FRAC_Order 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们现在将其设置为2阶。 附件是我们在 GUI 中放置的所有设置以及频谱图。 当使用电流设置调谐到30MHz 时、它将正确锁定、尝试调谐到32.5MHz 或30MHz 至50MHz 频段中的许多其他频率时、它将不会锁定。  

    e2e.ti.com/.../LMX2571-Settings-and-Plots.zip

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    要将频率从30MHz 切换至32.5MHz、只需更改 N 分频器。 您是否按如下方式对其进行了编程?

    1、编程 PLL_N (从12到13)

    2.编程 R0 (FCAL_EN = 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、  我们只需将 N 更改为13、并将 FCAL 更改为1即可调至32.5MHz。 我在上一帖子中发送了用于30MHz 和32.5MHz 编程的所有设置的屏幕截图。 30MHz 锁定正常、32.5MHz 不锁定、30MHz 至50MHz 范围内的大多数频率也是如此。 我可以使其在30MHz 和50MHz 时可靠锁定、任何介于两者之间的任何东西都是命中或缺失的。

    从4更改为预分频器2、我可以可靠地使其在整个频带中锁定、因此我猜这 与之相关。 预分频器2的唯一问题是我们无法获得 所需的 FM 偏差。 这并不是什么大问题、因为我们可以使用 IQ 调制器进行调制、如果我们可以使用 VCO 进行调制、就会更容易。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我还怀疑这是预分频器造成的、尽管我没有证据。  

    在30MHz 和50MHz 输出之间、您是否仅对突出显示的通道有锁定问题?

    如果是这种情况、请尝试将 R59 (一个隐藏的寄存器)从默认值0x0084设置为0x0087、看看这是否可以解决问题。