This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 抖动清除器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, LMK04208, CDCM6208V2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000905/jitter-cleaner-for-square-wave

主题中讨论的其他器件:TAS5825MLMK04208CDCM6208V2GLMK5C33216

我是小岛筑岛、是 NCG FAA。

我目前正在搜索音频放大器的抖动清除器、例如 TAS5825m。

我想搜索抖动清除器作为方波、因为 TAS5825m 已激活该方波。

但我没有选择如何为 方波选择抖动清除器的输出类型。

我还想知道 BCLK 的输入类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该详细说明一下。

     我们的帐户寻求…的抖动清除器

    ・PE 的 TAS5825m 等输入音频放大器。

      电压为1.8/3.3V (抖动清除器可能难以使用1.8V,但  抖动清除器可能无法使用3.3V)  

      SCLK:I2S 为12.28MHz、TDM 为24.57MHz、最大频率为1.024MHz。

            这可能不是问题。

            (TAS5825m 不需要 MCLK、因此我将重点介绍 SCLK。)

    ・由硬件控制。

      我找不到符合此要求的器件。

    ・即将提供样片。

    符合 某些要求的抖动清除器类似于 lmk04208。

    当 LVCMOS 时钟输出模式被激活时、这个器件满足 SCLK 要求

     (请注意、TAS5825m 的输入不接受差分输出)。   

    但是,客户希望通过输入引脚(或硬件)而不是通过软件进行控制。

    我找不到符合所有抖动清除器的抖动清除器。

    您是否推荐某些器件?

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    请记住、抖动要求尚未说明、但我与 LMK04208进行了比较-大约150fs、RMS 是否有更准确的数字?

    其他要求是2个不同的输出12.28MHz 和24.57MHz 利用 LVCMOS 输出类型和硬件控制、替代 EEPROM 映像可以是具有引脚来切换映像的解决方案。

    是否缺少其他要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、要求是正确的。

    希望能激活的抖动清除器能够在1.8V 时更好、但我认为这些器件只是少数器件、并且所有器件都不需要输出类型。 因此、需要3.3V 驱动器件。

    我认为这些只是技术需求、对于抖动清除器的 chrecacttristis 没有任何意见。

    这将用于音频、然后评分是目录、希望很快就能获得样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大岛-圣

    TI 的引脚控制 PLL 极少。 有一些非常旧的音频时钟发生器(www.ti.com/.../products.html)、但我怀疑其中任何一个都能满足客户的抖动要求。 同样 、我们也有一些引脚可编程 PLL、例如 CDCM6208V2G、但它们是性能较低的较旧器件、许多器件包含用于引脚模式未涵盖的设置的 SPI 总线。  除非其中一项符合他们的需要,否则我怀疑我们有一些令人满意的东西。

    理论上、它们还可以使用具有 DPLL 的网络同步器作为抖动清除器、在这种情况下、配置为仅使用 DPLL3/APLL3的 L216将满足其要求(通过使用 EEPROM 预配置器件运行状态)。 我怀疑这是客户想要使用的东西。

    在实践中、可以使用价格为0.30美元的 MSP430 LMK04208等器件、MSP430充当 "可编程"外部 EEPROM: 通过将 LMK04208的寄存器配置加载到 MSP430非易失性存储器中、MSP430 可在 POR 或引脚切换时为 LMK04208发出适当的 SPI 编程、而只需很少的软件工作量。

    由于我们没有其他建议、我现在将此问题标记为"TI 认为已解决"。 如果要求发生变化、或者您有其他问题、请随时继续该主题。

    此致、

    Derek Payne