This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:SE555DR ESD、MM 和 CDM

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SE555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001123/se555-se555dr-esd-mm-and-cdm

器件型号:SE555

是否有任何一个都能提供 SE555DR  

  •    ESD (HBM mm CDM) HBM--人体放电模式--最小2kV
       MM --机器模式--最小200V
       CDM充电设备模式--最小1KV

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SE555通过了500V HBM。 我们没有 CDM 或 MM 数据。