This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005:MTBF -如何确定?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998830/cdc7005-mtbf---how-is-it-determined

器件型号:CDC7005

我已使用 MTBF/FIT 估算器来估算此器件和其他一些器件。

不过,我不清楚如何进行测试来确定这些数字。

我假设 HTOL 与在其最大额定值(电压、温度、电流等)下运行的器件一起使用、但我找不到一个文档来确认这一假设。

TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    请检查这些页面是否有帮助。

    可靠性测试

     可靠性术语页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    我已经看到了这些页面、但它们没有回答我关于 如何测试样片的具体问题。 我假设它们施加和使用的最大电压与正常应用中的电压相同、但温度除外。 例如、对于 CDC7005、每个样本的所有通道在最坏情况(最高频率)下进行编程和加载、并在105摄氏度下工作1000小时。是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    我需要检查我是否能找到适合您的答案、请继续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel、你是否成功地获得了问题的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    遗憾的是、到目前为止、我还没有得到后端团队的答复。 我已经检查了几个不同器件的鉴定报告、HTOL 通常在最大值下执行 特定小时数(500至1000小时)的温度。 工作频率、未指定电压。