This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:技术问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999444/lmx2594-technical-issues

器件型号:LMX2594

大家好、

我有有关  LMX2594的问题、我用文字来表达问题、请帮助分析、谢谢。

e2e.ti.com/.../LMX2594.docx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    在频率之间切换时、您的编程顺序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    请按照随附的更新文档回答您的问题。

    e2e.ti.com/.../3312.LMX2594.docx

    请分享 您 的频率切换编程序列。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的详细答复

    根据 VCOSET,CAPSET,DACISET,N  值的顺序

    等待您进一步的分析。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    您正在使用完全辅助模式、对 VCO_SEL 进行编程时、输出不应发生任何变化、因为相同的 VCO_SEL 可以支持14GHz 和14.2GHz。 实际上、您无需对 VCO_SEL 进行编程。

    但是、当您对 VCO_CAPCTRL 进行编程时、输出频率可能会发生变化、因为该寄存器将确定 VCO 频率。 较小的 VCO_CAPCTRL 意味着较高的 VCO 频率。 要从14.2GHz 切换至14GHz、您将把 VCO_CAPCTRL 更改为一个更高的值、因此您得到了"频率1"、因为您只需将 VCO 更改为一个更低的频率。  

    编程 VCO_DACISET 不会改变 VCO 频率。

    编程 N 后、VCO 频率从"频率1"更改为"频率4"。