This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592输出功率级别在温度测试后变得非常小

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000517/lmx2592-lmx2592-output-power-level-became-minuscule-after-temperature-testing

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594

在85°C 高温测试后、LMX2592的输出从正常的2dBm 变为-48dBm。 除了功率级别现在非常低外、8510MHz 的输出频率可被持续设定。 其他电路板正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    此测试是否在 EVM 上执行? 由于  电路板的热质量相对较小、因此在支持长期温度测试时、EVM 的热设计可能微不足道。

     您是否从差分对的任一端获得信号? 您是否确认 上拉组件 未损坏 、仍在正确的位置焊接到 PCB?

    您是否观察到工作板和电路板之间存在与输出问题有关的电流差异? 此外、电路板上的另一个输出是否仍然正常工作?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。 该电路板是一个 X 带收发器、所用电路与 LMX2592 EVM 完全相同、但环路滤波器除外。 这是一个生产板、其组件的额定温度均为-40至85C。  实际上、我已经更改 了上拉电感器(2.4nH 0402 Coilcraft)、希望这样可以解决问题。 当然、芯片消耗的电流现在更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    在我看来、输出缓冲器损坏了、您看到的-50dBm 是通过损坏的输出级进行的电容耦合。 您是否已检查2.4nH 电感器在8510MHz 时没有谐振频率或谐波?

    我听说 LMX2594输出缓冲器(与 LMX2592结构类似)在某些外来负载下遇到稳定性问题、例如高温下的滤波器级。  如果存在谐振频率问题、这可能会进一步加剧。

    此致、

    Derek Payne