This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:器件停止响应

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000195/cdci6214-the-device-stopped-responding

器件型号:CDCI6214

大家好、

我们的客户 使用 CDCI6214构建了一个电路板。 他们能够使用 TICS Pro 软件对器件进行编程、但器件突然停止响应。 TICS Pro 软件无法再检测到该器件。 客户想知道器件是否已锁定或 EEPROM 数据是否已损坏。 此问题的原因可能是什么?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    尝试通过悬空两个引脚进入回退模式- EEPROM_SEL 和 REFSEL。 然后对电路板进行下电上电并重试。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的建议。 客户现在能够对器件进行编程。

    此致、

    Danilo