This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:LMX2485E

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000488/lmx2485e-lmx2485e

器件型号:LMX2485E

FTEST/LD 引脚的输出电流能力是多少? 我是否需要一个缓冲器来驱动锁定检测 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这是一个相当旧的器件、我找不到特性数据。

    我认为这个引脚是一个常规逻辑引脚、它没有强大的电流驱动能力。 要驱动 LED、我们建议添加 FET 或晶体管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以,但不要把它扼杀。 我在低于30MHz 的频率下执行许多 HF 工作、这需要相位连续性、实现这一目的的最佳方法是使用外部 VCO、并避免在内部 VCO 和输出之间使用内部异步分频器。 我需要相位连续性、即如果信号在任何位置中断、当它恢复时、相位必须保持关闭状态。 使用异步分频器是不可能的。

    感谢您提供的信息-我放置了一个'04大门。

    Bob