This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214:我们是否可以使用器件替换5P49V6965?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000365/cdci6214-cdci6214-may-we-have-part-can-replace-5p49v6965

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214-Q1CDCE6214

您好吗、当您提到"请注意、不建议使用 CDCI6214的 FOD 时、您能说什么是 FOD 吗? 如果您需要小数输出、请改用 CDCE6214-Q1。"

此外 、TI 站点上未提供 CDCE6214-Q1的数据表(链接为空):

https://www.ti.com/lit/gpn/cdce6214-q1

您能提供吗?

谢谢、

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avner、

    FOD 是指"分数输出分频器"。 我们发布了 CDCI6214、其中小数输出分频器以数据表和寄存器映射中的多个位置为基准。 但是 、FOD 性能不佳、并非所有分数值都正确。  2019年6月、我们 删除了数据表和寄存器映射中对其的引用、但在本次更新之前、一些客户仍有数据表;当时、我们提供了不建议使用 FOD 的指导。 在 CDCE6214 (-Q1)中移除了 FOD、而是使用小数 N 分频器来合成 任意小数频率。

    我刚刚在您的帖子中测试了链接、它对我来说很好。 您还可以尝试 CDCE6214、这是 CDCE6214-Q1的商业版本;在原始问题答复时未发布。 如果这两个链接都不起作用、我已随附下面的数据表(访问地址为2021-05-11)。

    e2e.ti.com/.../cdce6214_2D00_q1.pdfe2e.ti.com/.../5635.cdce6214.pdf

    此致、

    Derek Payne