This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:晶体接口-是否需要反馈电阻器?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000089/lmk00306-crystal-interface---is-feedback-resistor-needed

器件型号:LMK00306

大家好、

我对 OSCIN/OUT 配置有疑问。  

如上图所示、通常对于晶振接口、需要 RFB 反馈电阻器来偏置内部数字逆变器作为模拟放大器。 (按 Mohm 的顺序)

但是、我在图28中找不到 RFB。 LMK00306是否需要 RFB? 请立即帮助我获取  EOD 的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    LMK00306的晶体接口的设计方式是无需外部反馈电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    [引用 userid="90437" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000089/lmk00306-crystal-interface---is-feedback-resistor-needed/3695458 #3695458"]设计时不需要外部反馈电阻器。

    我想晶体接口是在皮尔斯振荡器结构中使用 IC 内部的 CMOS 反向器实现的。 如果是、您说的 是反馈电阻器在 IC 内部吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    是的、晶体电路结构利用内部偏置结构将直流偏置连接到逆变器块。 该结构中未使用 RFD。 因此、在尝试匹配此器件应用的晶体时、应遵循数据表参数。

    希望这对您有所帮助!