This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:OSCin 电平和电感器上拉

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999969/lmx2595-oscin-level-and-inductor-pull-up

器件型号:LMX2595

大家好、我对 LMX2595有两个问题:

我想使用单端基准时钟、它在10kOhm 的负载下提供0.8Vp-p 的输出电平。 在数据表中、建议使用 50欧姆电阻分流 OSCin 线路。 在我的情况 下、50 Ω 分流电阻器会将我的基准振荡器的信号电平降低到大约240mVp-p、这接近于输入电平的200mVp-p 下限值。

那么、我是否可以为 OSCin 输入使用10kOhm 分流电阻器而不是50Ohm、以将信号电平增加到0.8Vp-p?

2.由于我需要更多的输出功率、我计划为 RFoutput 使用1nH 上拉电感器。 在评估板的原理图中  、使用了通过18nH 电感器连接到 Vcc 的50欧姆上拉电阻器。 如果我  用1nH 电感器替换50欧姆上拉电阻器、我是否必须焊接18nH 电感器(并用0欧姆电阻器替换它)?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在本例中、您不需要50Ω Ω 端接。 OSCin 为高阻抗、您可以通过隔直电容器将 TCXO 连接到 OSCin。 OSCIN*引脚应通过电容器分流至接地端。

    2、18nH 电感用作射频扼流圈、我建议保留它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。  

    我对第二个问题有疑问:我还在论坛上读到18nH 电感器用作射频扼流圈。  但是、扼流圈不会产生与 PLL 的 RFOutput 所见上拉电感阻抗串联的额外阻抗? 此外、我猜1nH 电感器本身(不带18nH)也提供 Vcc 的射频滤波。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    C6和 C11是射频短路、因此射频扼流圈可能不会影响上拉电感器的阻抗。  

    1nH 是非常小的电感、其 SRF 处具有高阻抗、但可能与大多数其他频率短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、好的、谢谢您的回答。