This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:最小输入频率

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000091/lmk00306-minimum-input-frequency

器件型号:LMK00306

大家好、

我想知道 CLKin0/0*和 CLKin1/1*的最小输入频率。 根据 DS、它将一直到直流。 但是、您能否帮助我了解"DC"到底意味着什么?

话虽如此,如果 CLKin0为0.2V,CLKin0*为1V,那么 CLKout 将为 VCCO *(1-0.2) V。我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    CLKIN 支持直流耦合、如果您向 CLKIN 引脚施加静态电压、则输出状态(H 或 L)是确定的、有关详细信息、请参阅表3。

    如果 CLKin0*引脚上的电压高于 CLKin0引脚上的电压、则输出为 L