This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:MICROWIRE (SPI)的工作频率和速度是多少?

Guru**** 2768405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000262/lmk01801-the-microwire-spi-operating-frequency-and-the-speed-how-much

器件型号:LMK01801

你(们)好

我知道 INPI 知道输入输出频率范围为1kHz 至3GHz、但 MICROWIRE (SPI)工作频率和速度的输出频率范围为1kHz 至3GHz、而 MICROWIRE (SPI)工作频率和速度是多少?

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    根据图5-1及其上表、tcwh 和 tcwl 建议最大值 SPI 速度为20MHz。