Other Parts Discussed in Thread: CDCS502
您好专家、
我的客户使用 CDCS502添加 SSCG 功能。
但是、它们在输入信号的振幅方面存在问题。
它们的波形符合 VI 阈值、但不符合 VIL/VIH。

输入信号

VDD = 3.3V
最大值= 1.9V < Vdd x 0.7 = 2.31V
最小值= 1.14V > Vdd x 0.3 = 0.99V
请给我建议。 它们是否需要满足 VIL/VIH 规格?(或者 、由于波形在 VI 阈值附近振荡、这是否没有问题?)
谢谢
穆克