This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:锁定时的基准输入带宽(即、'HOLD'PLL 可遵循基准输入频率的范围)

Guru**** 2774565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999230/lmx2820evm-reference-input-bandwidth-when-locked-i-e-hold-range-over-which-pll-can-follow-the-reference-input-frequency

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820LMX2492

下午好

我们正在研究如何在斜坡发生器系统中实现 LMX2820、我想将 LMX2820编程为固定中心频率、然后斜升基准输入频率、以便 PLL 遵循基准输入而不对 PLL/VCO 进行重新编程/校准。

在不同频率下进行的各种测量表明、PLL 可以根据设置"保持"锁定到基准输入频率介于几 MHz 到50MHz 之间。

有人能告诉我哪些参数会影响基准输入频率范围内 PLL 的保持范围?

实现方法是设置由 DDS 生成的特定基准频率、然后将 LMX2820锁定到此基准输入和特定射频输出。  然后、DDS 参考频率将在50MHz 范围内进行调整、斜升转换到 VCO 上。  我将 PFDin 与反馈混频器搭配使用、以实现低相位噪声。

我已经阅读了各种控制理论和 PLL 技术手册、但找不到任何与 PLL 传递函数(包括环路滤波器)和基准输入带宽相关的东西。  我最初确实认为它可能与环路滤波器带宽相关、但增加和减少 LBW 对保持范围没有太大影响。

非常感谢、期待您的回复

此致

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    假设您使用100MHz 参考时钟将 LMX2820锁定到5500MHz。 则输入/输出频率比为55。

    如果您以50MHz 替代参考时钟、则 VCO 必须以50MHz x 55 = 2750MHz 进行替代。 市场上的任何集成式 VCO 合成器都无法实现这一点。 请记住、我们有7个 VCO 内核可处理5500MHz 调谐范围。 因此、每个 VCO 内核可支持低于1GHz 的调谐范围。 此外、每个 VCO 内核都分为100多个子频带。 因此、如果不对 VCO 进行重新校准、实际调谐范围将大约或小于100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    非常感谢您的回复、这确实有帮助、但我有一些 更详细的问题、我想知道我是否可以  直接与德州仪器内的某个人聊天 、而不是在开放论坛上发帖?

    例如、我有兴趣确切了解子频带的数量、子频带的宽度以及它们是否随温度和/或器件而变化。  如果我们可以将目标频率集中在靠近子频带中心的位置以减少可变性、那将会很有帮助。

    如果我们使用外部反馈混频器、使 Fo/Fi 比值为1、这是否会有所不同(或者、当使用内部 N 分频器进行校准时、这不会产生任何影响)?

    如果我也正确理解了您的答案、那么如果我们使用外部 VCO、情况可能会改善吗?   

    非常感谢

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

     合成器对斜坡范围的要求是什么? 如果超过100MHz、我相信无论选择哪个 VCO 内核或子频带、您都无法从合成器获得线性斜坡。

    如果您使 FO/fi = 1、则输出斜坡范围也将等于输入斜坡范围。 您可以使用 PFDIN 引脚功能的失调电压混合使"N 分频器"= 1、然后 FO/fi 实际上将变为1。

    如果您考虑使用外部 VCO、则可以考虑 LMX2492、它是一款仅支持 PLL 的器件、但支持频率斜升功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    同步的斜坡范围要求约为50MHz、但我只能从同步中获得大约35MHz 的频率。  此外、尽管35MHz 的斜坡宽度相当一致、但斜坡在参考中心频率上的"居中"方式也存在变化。  我可以通过手动强制设置电容器值来重新输入校准后的 VCO 频率斜坡、但我担心这不适合我们的应用。

    我使用的是使用 PFDIN 功能的失调电压混合功能。

    感谢 LMX2492的建议、它不符合我们对其品质因数的相位噪声要求、此外、它也是一个分数 N 合成、我会对我们应用的杂散感到担忧。

    出于上述原因、直接与 TI 的某个人交谈将会非常有帮助、因为我想讨论我们系统要求的更详细的要点。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我会给你发邮件、现在关闭这个帖子。