This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:使用 CDCE6214RGET 为 PCIe 和 DDR 基准输入馈送所需的制导

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998653/cdce6214-using-cdce6214rget-to-feed-pcie-and-ddr-reference-inputs--guidance-needed

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:66AK2G12

你(们)好

我寻找兼容的器件或使用该 时钟发生器为 TI KeyStone 2 SOC 66AK2G12和 Xilinx Artix FPGA 馈送100Mhz 的正确方法。

SOC PCIe_CLK 引脚 G2、F2被定义为 LVDS、其源极功率为1.8V。 其他电气参数缺失。

SOC DDR_CLK 也定义为 LVDS 1.8V、具有以下电气参数:

VIDH 输入差分高电压100mV

VIDL 输入差分低电压-100mV

 

另一方面、FPGA 将 GTP 收发器定义为具有:

ViDiff 差分峰峰值输入电压最小值=350mV 最大值=2000mV

 

具有此数据、我认为使用 CDCE6214RGET (因为它的高温105 T Amb)。 使用适当的端接来馈入3个时钟输入:

请帮助我确认我的设计:

  • 为 VDDO_12和 VDDO34供电、电压为1.8V
  • 由于 FPGA 缝纫大于250mV LVDS、我考虑将 CDCE6214RGET 配置为 HSCL、从而获得 VOH- VOL =660-150=510mv 摆幅、这符合 FPGA 要求。 我将使用100nF 交流耦合、并在没有连接电阻器的情况下放置 HSTL 输出。 (无偏置上拉/下拉电阻或100欧姆)您能说这是否合理吗?
  • 我认为其他两个 SOC 输入再次将 LVDS 输出与交流耦合100nF 电容器结合使用、而无需任何终端或偏置电阻器。

 

请告知、

 Avner   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    是的、这是有道理的。 它是用于 CDCE6214的 LP-HCSL、这意味着芯片内部已经有50Ohm 端接、因此无需任何外部端接即可生成数据表中列出的摆幅。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    只是为了确保您确实批准使用 HCSL 在交流耦合中获得更大的差动摆幅、对吧?

     

    对于 定义为以上电压并在数据表中说明的 TI 处理器:1.8V LVDS–它与 CDCE6214RGET 产生的类似 LVDS 有何不同?

    请说什么意思?

    谢谢

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    "类似"只是意味着其输出振幅略低于标准 LVDS。 可以在数据表中找到输出特性。  

    是的、您可以将 HCSL 与交流耦合配合使用。 由于它是 LP-HCSL、因此您无需添加任何终端。 已经有了有效的内部50欧姆电阻。

    此致、
    Hao