This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:到 SN65MLVD206的输出- M-LVDS 与 LVDS/LP-HCSL/LVCMOS

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999619/cdce6214-output-to-a-sn65mlvd206---m-lvds-vs-lvds-lp-hcsl-lvcmos

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD206

CDCE6214的任何*引脚*配置是否使其与 SN65MLVD206等多点 LVDS 兼容? SN65MLVD206位于时钟信号的接收侧。 频率为38.4MHz、电缆长度为3米。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有输出频率或格式配置都需要通过 I2C 进行编程。 该器件还可通过 EEPROM 进行预编程、以便能够以所需的配置加电。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的回复。

    这不是我的问题。 我需要了解 CDCE6214的任何协议(类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS)是否与 SN65MLVD206的 M-LVDS 兼容。 在检查数据表时、我有点担心电压摆幅和共模、并希望确认建议在 CDCE6214和 SN65MLVD206之间建立连接是否安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    如果已知电缆插入损耗、则可以计算接收器端的时钟振幅。 查看数据表规格行、CDCE6214 LVDS 摆幅和共模略高于线路驱动器的输入要求。 对我来说、这似乎不是问题、但您可以与线路驱动器组进行双重检查。

    此致、
    Hao