This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592突然死亡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999554/lmx2592-lmx2592-suddenly-died

器件型号:LMX2592

LMX2592为何会突然去世? 我们在过去两周内就可以对其进行编程、它输出的音调很好、但它突然消失、无法再进行编程。 我们还有其他包含 LMX2592的模块,但它们已经运行了一年多了。 我们不是一家半导体公司、我们没有 IC 故障分析功能。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    ESD 是故障的常见原因之一。 但是、如果不进行故障分析、任何人都无法进行任何猜测。  

    您可以联系当地销售办事处进行故障分析。 如果您迫切需要工作模块、您还可以订购一些免费样片来修复您的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复、感谢您的回复。 我们将联系我们当地的 TI 办事处、询问是否可以使用此芯片 FA'ed 我还可以执行一些基本的 FA、例如检查 ESD 二极管。 请放心、我们这里有严格的 ESD 协议。 我们不需要 LMX2592样片、因为我们的库存中有这些样片。