This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1103:引脚兼容性 LMK1C1104

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1103, LMK1C1102, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999484/lmk1c1103-pin-compatibility-lmk1c1104

器件型号:LMK1C1103
主题中讨论的其他器件: LMK1C1102LMK1C1104

产品页面提到 LMK1C110x 是引脚兼容的、但数据表显示了 LMK1C1103的引脚7的 NC。 是否可以将引脚7连接到引脚8和5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK1C1102/3/4是引脚对引脚兼容的。 LMK1C1102可与 LMK1C1104放置在相同的 PCB 外形尺寸上。 区别在于、LMK1C1102上只有2个输出有效。

    LMK1C1103的引脚7应保持悬空、不得短接至引脚5和引脚8。

    此致、

    Julian