This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在 VCO 范围之外的频率下具有低输出功率

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999319/lmx2594-low-output-power-for-frequencies-outside-of-vco-range

器件型号:LMX2594

您好!

我正在使用 此同步来处理多频带 LNB、以生成各种 LO 频率。 对于 VCO 范围内的频率、使用正确的输出功率级别生成信号、如第一个9600MHz 屏幕截图中所示 (由于使用探针和不推荐的输出电路监听信号、因此功率为-5dBm、这将降低输出功率)。 但是、当我使用输出分频器时、功率会显著降低。 当生成6300MHz 的频率时、12.6GHz 的基频具有-50dBm 的输出功率、6300MHz 的通道分频器输出大约为-60dBm。 我的代码中唯一发生变化的是将输出更改为通道分频器而不是 VCO 输出、编辑 N 值以生成12.6GHz 并选择 VCO5。 对于 OUT_PWR = 50。 我是否缺少可能导致功率差异的东西?

谢谢、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您能否确认在打开通道分频器之前可以获得正常的12.6GHz 输出?

    这很可能是编程问题、因为使用通道分频器没有技巧。