This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:I2C 规范

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999117/lmh1983-i2c-specification

器件型号:LMH1983

大家好、

LMH1983的 I2C 是否支持以下频率?

I2C 时钟频率

 -快速模式最大400kHz

 -快速模式增强版:最大1、000kHz

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    我认为是这样、我不明白为什么不这么做。 数据表未提及 I2C 速度限制。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我误读了-最大值应为400kHz -而不是1000kHz。

    此致、

    Amin