This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:适用于推挽式转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999066/lm555-suitability-for-push-pull-converter

器件型号:LM555

大家好、

我们的客户正在设计推挽式转换 器、他们打算使用 LM555、但它没有反馈、也没有死区时间。 这是否适合此用例? 推挽式转换器是否存在开环且无死区时间的潜在风险?

以下是推挽式转换器规格:
输入电压:24V
Vout1:+15V、0.2A
Vout2:-15V、0.2A

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    您的描述并不完全清楚如何在推挽式转换器电路中应用 LM555。 您提到 Vin 为24V、输出为+/-15V。LM555具有18V 的最大电源电压 、因此不确定它是否适合该应用。

    您能否提供 一个概念电路来展示 LM555在推挽式转换器电路中的使用方式? 这 将有助于对这项调查作出答复。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    除了 Thom 的注释。 我们需要了解您的推挽式转换器的开关频率。 开关晶体管的栅源电容和 Vgs 电压、假设变压器由 MOSFET 驱动。  

    对于推挽式转换器、您的输出电压是固定的、但您的应用负载可能不是固定的。 因此、推挽式转换器的占空比必须改变。 如果您在占空比中运行开环、则需要解决功率晶体管中的跨导问题、如果不处理这些问题、开关晶体管可能会损坏这些问题。 此外、您的输入电压也可能不是恒定的。 如果输出负载发生变化、则必须使用 PWM 频率补偿电压或电流反馈、因为转换器效率、输入电压、负载等会发生变化。  

    最棒的

    Raymond。