This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于100MHz HCSL 的1路输出时钟发生器

Guru**** 2791855 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999136/1-output-clock-generator-for-100mhz-hcsl

主题中讨论的其他器件:CDCE6214-Q1

大家好、团队、

您能否帮助推荐适用于100MHz HCSL 且符合 AEC-Q100标准的时钟发生器器件?

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    我们建议使用 CDCE6214-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速响应。

    我的客户需要1个输出时钟发生器、但 CDCE6214-Q1是4路输出。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    我认为市场上没有单输出时钟发生器。 也许您的客户应该寻找 HCSL 输出振荡器。 我们有这种振荡器、但它们不是汽车级的。