This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:复位和默认 CLKoutx

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998941/lmk04832-reset-and-default-clkoutx

器件型号:LMK04832

我有几个问题:

默认情况下、哪个 CLKout 在上电复位后具有输出。

2.连接到信号发生器时应使用什么 CLKin1输入 IO 标准、双极或 MOS  

它似乎不接受 LVPECL

3.复位后、该复位/GGPO 和 CLKIN_SEL[1:0]是否悬空 。 如果是、

4.  在上电复位后、是否默认选择 CLKin1?  

它根据数据表进行。  

5.在 TICS Pro 中,加载默认值时,是否将 POR 值编程到寄存器中?  

6.只对必要的寄存器进行编程是可以的吗? 这意味着不会接触到那些没有改变的东西。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您应该能够在 数据表第8.2.2节中找到默认的 POR 寄存器值。

    所有 CLKout 由 POR 断电

    双极

    复位引脚、CLKIN_SEL0引脚和 CLKIN_SEL1引脚默认为带有下拉电阻器的输入。

     在 POR 之后、器件将在 CLKin0和 CLKin1之间自动切换、两者都是默认的双极输入。

    不能、它将加载默认 TICS Pro 配置。 在用户控制页面的常规复选框中、复选框将所有寄存器设置为其 POR 值

    6.对于 Vcc 加电后的首次编程、请按照数据表第8.5.1节中的建议进行操作。 初始化后的任何更改只需要对这些相关寄存器进行更改。