This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:CML 电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCL1810, CDCL1810A, CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998983/cdclvp1102-cml-levels

器件型号:CDCLVP1102
主题中讨论的其他器件:CDCL1810CDCL1810A

您好、Sirs、

我的客户正在寻找 CML 级别的1:2扇出缓冲器器件、我是否知道有任何器件可以满足此请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我们有两个支持 CML 输出的1:10缓冲器、它们是 CDCL1810和 CDCL1810A。

    如果 LVPECL 输出是可接受的、则我们有 CDCLVP1102、这是一个1:2缓冲器。