This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000使用问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998568/bq32000-bq32000-using-questions

器件型号:BQ32000

尊敬的 TI FAE:

我对 BQ32000的使用有一些疑问。

1、根据规格、反电压(备用电源电压)< 1.4V、无法运行 RTC。 但我们的测试、即 Vback 电压< 1.4V、它可以使 RTC 的运行电压保持在0.8V。 正确吗?

2.我可以使用产生512Hz 和1Hz μ s 的引脚 IRQ 来调整 RTC 频率吗?

3.我的晶振选择 EPSON FC135 (https://www.digikey.tw/product-detail/zh/epson/FC-135-32-7680KA-A5/SER4103DKR-ND/6188449)、不添加晶振。 没关系吗?

4.使用几个小时后,我的查找 RTC 时间有第二 个偏差,是否正确?