我有关于通过 SPI 配置 LMX2820的几个问题:
- 在初始上电编程序列期间、是否需要对所有寄存器进行编程、还是仅需要对编程值与默认值不同的寄存器进行编程? (即复位值)。
- 对于重新编程、数据表使其听起来与寄存器0 (用于触发校准)不同、仅需要对值发生更改的寄存器进行编程、并且可以按任何顺序对它们进行编程。 例如、我可以对 R38、然后对 r41和 r0进行编程。 是这样吗?
- 在初始上电序列期间、我实际上需要按降序对寄存器进行编程、还是只需要最后对寄存器0进行编程?
- 什么触发 LDO 上电序列? 在 CE 变为高电平后、LDO 是否会自动启动上电? 或者、加电序列是否是通过对寄存器进行编程(例如、对寄存器0进行加电=0级编程)产生的? 还有事吗?
谢谢。