This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:OUT0和分频器抖动

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998608/cdce6214-out0-and-divider-jitter

器件型号:CDCE6214

直接源自 REFCLK 的 Out0和其他时钟是否具有抖动测量?

当 PLL 掉电并使用 REFCLK 时、分频器是否保留任何抖动规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、最大附加抖动为350fs:

    您可以执行 RMS 加法来计算最终抖动。 例如、如果输入抖动为500fs、则总抖动为 sqrt (500^2 + 350^2)= 610fs。

    此致、
    Hao