This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592的 CP 电流设置

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998586/lmx2592-cp-current-setting-of-lmx2592

器件型号:LMX2592

让我检查 LMX2592的 CP 电流设置
使用 PLLatinum Sim、发现 CP 电流在24.219mA 时处于最佳状态(图3)。
当我尝试将此值设置为 TICS Pro 时、增益乘法器变为红色(图4)。
是否可以将 CP 电流设置为24.219mA?

此致、
Akihiko Yokouchi/

 图3.

 图4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、

    TICS Pro 正确、我们发现将增益乘法器设置为其最大值 值会导致锁定检测功能出现一些问题。 我们建议、如果电荷泵增益可以满足您的要求、请仅使用电荷泵增益并将增益乘法器设置为 x1。 我们不建议将增益乘法器设置为大于 x1.5。