This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:频率漂移

Guru**** 2854900 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/998189/lmx2592-frequency-drift

器件型号:LMX2592

在"一秒"后、LMX2592频率从8490MHz 漂移至8510MHz。 其他电路板也可以。 希望能够快速修复 已在生产线上的电路板。 在实现上没有什么花哨的东西、只是使用了评估板方案、除了4阶环路滤波器。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我打赌、VCO 漂移仅为10MHz、因此 VCO 仍处于锁定状态。 这种小漂移通常是由基准时钟漂移或环路滤波器中的泄漏引起的。  

    BTW、在频率漂移发生后、如果您再对 R0进行一次编程、是否可以解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的意见。 我将尝试重新编程 R0、以查看这是否可以解决问题。 这些是大规模生产的电路板、我将拔出有问题的电路板来检查其环路滤波器。