This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318EVM 软件/接口

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, USB2ANY, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1130912/lmk05318bevm-lmk05318evm-software-interfacing

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK05318BUSB2ANYLMK05318

大家好、我的笔记本电脑和 Matlab 运行时 v9.0上都安装了 TICS pro 软件、如说明中所述。 我已打开设备电源并通过 USB 电缆连接到我的笔记本电脑。 两个问题1)这是否起作用,或者我是否需要像您的"USBANY"接口这样的任何附加硬件? 它没有在需要的项目列表中列出 USBANY、因此需要澄清2)我无法让 TICSPRO 打开窗口、只询问我要使用什么程序来打开、我需要可执行文件还是将 TICPRO 重命名为.exe? 这两种方法都无法在说明中看到。 谢谢 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚刚尝试将 TICS PRO 下载(在 Windows 10中显示为文件)重命名为可执行文件。 然后、我收到错误消息、表明此程序无法与 Windows 10配合使用、请联系软件供应商以提供正确的版本。 那么、这就是我现在要做的最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请按照以下步骤设置 TICSPRO 、如果您有任何问题、请告诉我:

    1. TI.com 上下载 TICSPRO。
    2. 从下载的 snac072aq.zip 中提取内容。
    3. 提取的内容应具有.PDF 和.exe 文件。  
    4. 按照.exe 文件中的安装设置进行操作。 TICS PRO 应在结束时启动
      1.   
    5. 有关 LMK05318B TICSPRO 演练、请参阅 PDF 附件。
      1. e2e.ti.com/.../0537.LMK05318B-TICS-Pro-GUI-Overview.pdf

    另请查看 用户指南中列出的 EVM 快速入门说明。 关键步骤概述如下:

    1. 确保所有跳线设置与图片相匹配。
    2. 通过 USB 电缆将 LMK05318B 连接到计算机。
    3. 向 VIN (J35或 U13)施加5V、1A 电流。
    4. 向 PRIREF_P (J17)施加25MHz 输入
    5. 将 OUT0 (J22)连接到示波器、以确认您看到输出。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jennifer、首先解决了我下载的文件没有任何扩展名、因此窗口将其视为文件。 我添加了.exe 扩展名、然后能够解压缩/安装。

    看一下 TICSPRO 用户指南、我似乎需要 TI USBANY 来建立连接。 这是正确的吗? 我提出这一要求是因为 LMK 评估板设置指南中没有将其列为要求、因此会引起混淆。

    最好、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经为 LMK 安装并配置了 Ticspro、但我无法与评估板通信。 如果我通过 USB 直接连接到 USB 菜单中的板、它会为我提供 ticspro 或评估板。 如果我选择评估板、我无法测试是否有连接、如果我选择 USBANY、则会显示错误"未找到器件"。 如果我连接 USBANY、那么我看不到使用随附电缆将其连接到评估板的简单方法。 谢谢、您能澄清一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我对延迟回复表示歉意我的原始回复似乎从未完成:

    1. 使用这些较新的电路板时 、无需外部 USB2ANY 组件或软件、因为 USB2ANY 包含在 EVM 中。 您只需将 USB 连接到计算机即可。  USB2ANY 原理图请参阅用户指南的第14页
      1.   
    2. 请确认这些步骤、并告诉我您在哪个阶段卡住:
      1. 步骤1:转到 USB 通信   
      2. 第2步:转到接口   
      3. 步骤3:选择 USB2ANY
      4. 步骤4:确保检测到 USB2ANY 器件(EVM 板载)。 您应该会看到一个唯一的序列号出现。
      5. 步骤5:选择 USB2ANY 器件后、扫描 I2C 总线。
        1. 如果在此阶段发现"未找到器件"、请确保 EVM 已通电。 探测 VDD 和 VDDO 引脚。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer、

    我已按照您的建议直接连接、并选择了 USBANY。 该接口显示 USB 已连接(绿色)、并且在"Select USBANY"窗口中可以看到一个地址。 VDD 和 VDD0均为3.3V 电源电流0.71A、同时具有25MHz 输入、我可以根据手册获取输出时钟。 但是、如果我进行 IIC 扫描、它仍然显示"no device found (未找到设备)"、并且下面的红色未连接条。 是否已识别 EVM 错误,或者我是否执行了错误操作? (模块是由已经使用过但应该工作的人员发送给我的)。 最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、作为完整性检查、您能否确保 EVM 上的器件是 LMK05318B?

    此外、由于显示了输出、因此器件正在工作。 I2C 似乎存在问题。 请确认 I2C 设置和 HW_SW_CTRL 模式的跳线设置是否正确:

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、这是 LMK05318EVM 非 B 版本。 但是、发现跳线位于 USB 而不是 IIC 位置(可能是以前的用户使用的是 SPI 控制而不是 TI 应用)。 现在可以更改输出频率等 100MHz 作为主要基准的最后一个问题是、我无法获得远高于默认165MHz 的输出。 我需要在400MHz AD 500MHz 上进行评估。 当我尝试输出消失时,在这些频率下获得最干净输出的正确设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好、我将输出设置为 APLL2、这使我能够实现400MHz、并关闭抖动模式以消除抖动。 (我的应用需要无抖动时钟)。 最后一个问题是输出未与 PRI 参考同步 PRI ref = 100MHz 0dBm、但 GUI 似乎仅允许我将 APLL1/APLL2同步到晶体、但不允许 pri ref 这在500MHz 示波器上很明显、我可以在100MHz 传入或400MHz 输出上触发、并将另一个示波器视为模糊。 您能告诉我如何解决此问题吗? 谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请提供您的.TCS 文件、我可以在我的末尾查看它

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好、现在锁定到100MHz 0dB 信号发生器输入、但每隔几秒缓慢漂移约2.5nS。 网站不允许我附加文件、但下面是文本版本:

    [设置]
    地址= 888
    时钟= 8
    数据= 4
    LE=2
    器件= LMK05318
    iface = I2C
    ADDREST_I2C=0x64
    interface_speed=400

    [引脚]
    PINNAMEE00=REFSEL
    LOCATION00=9
    PINVALUE00=错误
    PINNAME01=HW_CTRL
    LOCATION01=7
    PINVALUE01=错误
    PINNAME02=PDN
    LOCATION02=3.
    PINVALUE02=真
    PINNAME03=GPIO0
    LOCATION03=8
    PINVALUE03=错误
    PINNAME04=GPIO1.
    LOCATION04=6
    PINVALUE04=错误
    PINNAME05=GPIO2
    LOCATION05=5
    PINVALUE05=错误
    PINNAME06=状态0
    LOCATION06=10
    PINVALUE06=错误
    PINNAME07=状态1
    LOCATION07=11
    PINVALUE07=错误

    [模式]
    NAME00=R0
    VALUE00=16
    NAME01=R1
    VALUE01=267
    NAME02=R2
    VALUE02=565
    NAME03=R3
    VALUE03=768
    NAME04=R4
    VALUE04=1024
    NAME05=R5
    VALUE05=1280
    NAME06=R6.
    VALUE06=1536
    NAME07=R7
    VALUE07=1792
    NAME08=R8.
    VALUE08=2050
    NAME09=R10
    VALUE09=2760
    NAME10=R11
    VALUE10=2816
    NAME11=R12
    VALUE11=3131
    NAME12=R13
    VALUE12=3336
    NAME13=R14
    VALUE13=3584
    NAME14=R15
    VALUE14=3840
    NAME15=R16
    VALUE15=4096
    name16=R17
    VALUE16=4381
    NAME17=R18
    VALUE17=4863
    NAME18=R19
    VALUE18=4864
    NAME19=R20
    VALUE19=5120
    NAME20=R21
    VALUE20=5376
    NAME21=R22
    VALUE21=5632
    NAME22=R23
    VALUE22=5973
    NAME23=R24
    VALUE23=6229
    NAME24=R25
    VALUE24=6400
    NAME25=R26
    VALUE25=6656
    NAME26=R27
    VALUE26=6912
    NAME27=R28
    VALUE27=7169
    NAME28=R29
    VALUE28=7441
    NAME29=R30
    VALUE29=7744
    NAME30=R32
    VALUE30=8260
    NAME31=R35
    VALUE31=8960
    NAME32=R36
    VALUE32=9219
    NAME33=R37
    VALUE33=9472
    NAME34=R38
    VALUE34=9728
    NAME35=R39
    VALUE35=9986
    NAME36=R40
    VALUE36=10240
    NAME37=R41
    VALUE37=10496
    NAME38=R42
    VALUE38=10753
    NAME39=R43
    VALUE39=11146
    NAME40=R44
    VALUE40=11265
    NAME41=R45
    VALUE41=11520
    NAME42=R46
    VALUE42=11980
    NAME43=R47
    VALUE43=12039
    NAME44=R48
    VALUE44=12368
    NAME45=R49
    VALUE45=12618
    NAME46=R50
    VALUE46=12800
    NAME47=R51
    VALUE47=13208
    NAME48=R52
    VALUE48=13336
    NAME49=R53
    VALUE49=13574
    NAME50=R54
    VALUE50=13976
    NAME51=R55
    VALUE51=14104
    NAME52=R56
    VALUE52=14342
    NAME53=R57
    VALUE53=14744
    NAME54=R58
    VALUE54=14854
    NAME55=R59
    VALUE55=15256
    NAME56=R60
    VALUE56=15366
    NAME57=R61
    VALUE57=15768
    NAME58=R62
    VALUE58=15878
    NAME59=R63
    VALUE59=16300
    NAME60=R64
    VALUE60=16384
    NAME61=R65
    VALUE61=16640
    NAME62=R66
    VALUE62=16896
    NAME63=R67
    VALUE63=17158
    NAM64 = R68
    VALUE64=17416
    NAME65=R69
    VALUE65=17664
    NAME66=R70
    VALUE66=17920
    NAME67=R71
    VALUE67=18176
    NAME68=R72
    VALUE68=18495
    NAME69=R73
    VALUE69=18688
    NAME70=R74
    VALUE70=18944
    NAME71=R75
    VALUE71=19200
    NAME72=R76
    VALUE72=19456
    NAME73=R77
    VALUE73=19727
    NAME74=R78
    VALUE74=19968
    NAME75=R79
    VALUE75=20240
    NAME76=R80
    VALUE76=20608
    NAME77=R81
    VALUE77=20746
    NAME78=R82
    VALUE78=20992
    NAME79=R83
    VALUE79=21262
    NAME80=R84
    VALUE80=21520
    NAME81=R85
    VALUE81=21853
    NAME82=R86
    VALUE82=22016
    NAME83=R87
    VALUE83=22302
    NAME84=R88
    VALUE84=22660
    NAME85=R89
    VALUE85=22914
    NAME86=R90
    VALUE86=23040
    NAME87=R91
    VALUE87=23316
    NAME88=R92
    VALUE88=23552
    NAME89=R93
    VALUE89=23822
    NAME90=R94
    VALUE90=24080
    NAME91=R95
    VALUE91=24413
    NAME92=R96
    VALUE92=24576
    NAME93=R97
    VALUE93=24862
    NAME94=R98
    VALUE94=25220
    NAME95=R99
    VALUE95=25474
    NAME96=R100
    VALUE96=25640
    NAME97=R101
    VALUE97=25858
    NAME98=R102
    VALUE98=26129
    NAME99=R103
    VALUE99=26383
    NAME100=R104
    VALUE100=26648
    NAME101=R105
    VALUE101=2685.
    NAME102=R106
    VALUE102=27136
    NAME103=R107
    VALUE103=27492
    NAME104=R108
    VALUE104=27648
    NAME105=R109
    VALUE105=28008
    NAME106=R110
    VALUE106=28200
    NAME107=R111
    VALUE107=28416
    NAME108=R112
    VALUE108=28689
    NAME109=R113
    VALUE109=29049
    NAME110=R114
    VALUE110=29306
    NAME111=R115
    VALUE111=29467
    NAME112=R116
    VALUE112=29697
    NAME113=R117
    VALUE113=29952
    NAME114=R118
    VALUE114=30208
    NAME115=R119
    VALUE115=30464
    NAME116=R120
    VALUE116=30720
    NAME117=R121
    VALUE117=30976
    NAME118=R122
    VALUE118=31232
    NAME119=R123
    VALUE119=31528
    NAME120=R124
    VALUE120=31753
    NAMES121=R125
    VALUE121=32229
    NAMER122=R126
    VALUE122=32309
    NAME123=R127
    VALUE123=32558
    NAME124=R128
    VALUE124=32768
    NAME125=R129
    VALUE125=33029
    NAME126=R130
    VALUE126=33280
    NAME127=R131
    VALUE127=33537
    NAME128=R132
    VALUE128=33793
    NAMER129=R133
    VALUE129=34167
    NAME130=R134
    VALUE130=34304
    NAME131=R135
    VALUE131=34600
    NAME132=R136
    VALUE132=34897
    NAME133=R137
    VALUE133=35307
    NAME134=R138
    VALUE134=35461
    NAME135=R139
    VALUE135=35611
    NAME136=R140
    VALUE136=35842
    NAME137=R141
    VALUE137=36096
    NAME138=R142
    VALUE138=36353
    NAME139=R143
    VALUE139=36609
    NAME140=R144
    VALUE140=36983
    NAME141=R145
    VALUE141=37121
    NAME142=R146
    VALUE142=37505
    NAME143=R147
    VALUE143=37664
    NAME144=R149
    VALUE144=38157
    NAME145=R150
    VALUE145=38400
    NAME146=R151
    VALUE146=38657
    NAME147=R152
    VALUE147=38925
    NAME148=R153
    VALUE148=39209
    NAME149=R154
    VALUE149=39460
    NAME150=R155
    VALUE150=39819
    NAME151=R156
    VALUE151=39937
    NAME152=R157
    VALUE152=40192
    NAME153=R158
    VALUE153=40448
    NAME154=R159
    VALUE154=40704
    NAME155=R160
    VALUE155=40960
    NAME156=R161
    VALUE156=41216
    NAME157=R162
    VALUE157=41472
    NAME158=R164
    VALUE158=41984
    NAME159=R165
    VALUE159=42240
    NAME160=R167
    VALUE160=42753
    NAMES161=R178
    VALUE161=45568
    NAME162=R180
    VALUE162=46080
    NAME163=R181
    VALUE163=46336
    NAM164 = R182
    VALUE164=46592
    NAME165=R183
    VALUE165=46848
    NAME166=R184
    VALUE166=47104
    NAME167=R185
    VALUE167=47365
    NAME168=R186
    VALUE168=47617
    NAME169=R187
    VALUE169=47872
    NAME170=R188
    VALUE170=48128
    NAMES171=R189
    VALUE171=48384
    NAME172=R190
    VALUE172=48641
    NAME173=R191
    VALUE173=48896
    NAME174=R192
    VALUE174=49232
    NAME175=R193
    VALUE175=49451
    NAME176=R194
    VALUE176=49707
    NAME177=R195
    VALUE177=49920
    NAME178=R196
    VALUE178=50176
    NAME179=R197
    VALUE179=50441
    NAME180=R198
    VALUE180=50688
    NAME181=R199
    VALUE181=50944
    NAME182=R200
    VALUE182=51209
    NAME183=R201
    VALUE183=51456
    NAME184=R202
    VALUE184=51712
    NAME185=R203
    VALUE185=51968
    NAME186=R204
    VALUE186=52227
    NAME187=R205
    VALUE187=52480
    NAME188=R206
    VALUE188=52736
    NAME189=R207
    VALUE189=52995
    NAME190=R208
    VALUE190=53248
    NAME191=R209
    VALUE191=53512
    NAME192=R210
    VALUE192=53760
    NAME193=R211
    VALUE193=54026
    NAME194=R212
    VALUE194=54272
    NAME195=R213
    VALUE195=54536
    NAME196=R214
    VALUE196=54784
    NAME197=R215
    VALUE197=55050
    NAME198=R216
    VALUE198=55296
    NAME199=R217
    VALUE199=55552
    NAME200=R218
    VALUE200=55811
    NAME201=R219
    VALUE201=56109
    NAME202=R220
    VALUE202=56505
    NAME203=R221
    VALUE203=56576
    NAME204=R222
    VALUE204=56838
    NAME205=R223
    VALUE205=57114
    NAME206=R224
    VALUE206=57473
    NAME207=R225
    VALUE207=57600
    NAME208=R226
    VALUE208=57859
    NAME209=R227
    VALUE209=58157
    NAM210=R228
    VALUE210=58553
    NAME211=R229
    VALUE211-58624
    NAM212=R230
    VALUE212=58886
    NAM213 = R231
    VALUE213=59162
    NAME214=R232
    VALUE214=59521
    NAME215=R233
    VALUE215=59658
    NAMES216=R234
    VALUE216=59914
    NAMES217=R235
    VALUE217=60160
    NAME218=R236
    VALUE218=60416
    NAM219 = R237
    VALUE219=60672
    NAM220=R238
    VALUE220=60928
    NAMES221=R239
    VALUE221=61184
    NAME222=R240
    VALUE222=61440
    NAME223=R241
    VALUE223=61696
    NAM224=R242
    VALUE224=61952
    NAM225=R243
    VALUE225=62208
    NAMES226=R244
    VALUE226=62464
    NAME227=R249
    VALUE227=63777
    NAME228=R250
    VALUE228=64000
    NAMES229=R251
    VALUE229=64290
    NAME230=R252
    VALUE230=64557
    NAMES231=R253
    VALUE231=64768
    NAM232=R254
    VALUE232=65024
    NAMES233=R255
    VALUE233=65280
    NAME231=R256
    VALUE234=65536
    NAMES235=R257
    VALUE235=65793
    NAME236=R258
    VALUE236=66048
    NAMEE237=R259
    VALUE237=66305
    NAME238=R260
    VALUE238=66562
    NAMES239=R261
    VALUE239=66944
    NAME240=R262
    VALUE240=67072
    NAME241=R263
    VALUE241=67328
    NAME242=R264
    VALUE242=67584
    NAME243=R265
    VALUE243=67840
    NAME244=R266
    VALUE244=68296
    NAME245=R267
    VALUE245=68512
    NAMER246=R268
    VALUE246=68620
    NAME247=R269
    VALUE247=68874
    NAME248=R270
    VALUE248=69122
    NAME249=R271
    VALUE249=69396
    NAME250=R272
    VALUE250=69632
    NAMER251=R273
    VALUE251=69888
    NAME252=R274
    VALUE252=70144
    NAME253=R275
    VALUE253=70414
    NAME254=R276
    VALUE254=70668
    NAME255=R277
    VALUE255=70926
    NAME256=R278
    VALUE256=71177
    NAME257=R279
    VALUE257=71432
    NAME258=R280
    VALUE258=71689
    NAME259=R281
    VALUE259=71943
    NAME260=R282
    VALUE260=72205
    NAME261=R283.
    VALUE261=72455
    NAME262=R284
    VALUE262=72712
    NAME263=R285
    VALUE263=72968
    NAME264=R286
    VALUE264=73218
    NAME265=R287
    VALUE265=73520
    NAMES266=R288
    VALUE266=73728
    NAME267=R289
    VALUE267=74222
    NAME268=R290
    VALUE268=74242
    NAMES269=R291
    VALUE269=74698
    NAME270=R292
    VALUE270=74761
    NAME271=R293
    VALUE271=75009
    NAME272=R294
    VALUE272=75264
    NAME273=R295
    VALUE273=75564
    NAME274=R296
    VALUE274=75784
    NAME275=R297
    VALUE275=76044
    NAME276=R298
    VALUE276=76296
    NAME277=R299
    VALUE277=76545
    NAME278=R300
    VALUE278=76800
    NAMES279=R301
    VALUE279=77084
    NAME280=R302
    VALUE280=77344
    NAME281=R303
    VALUE281=77568
    NAME282=R304
    VALUE282=7825
    NAME283=R305
    VALUE283=78080
    NAME284=R306
    VALUE284=78336
    NAME285=R307
    VALUE285=78592
    NAME286=R308
    VALUE286=78864
    NAME287=R309
    VALUE287=79274
    NAME288=R310
    VALUE288=79530
    NAME289=R311
    VALUE289=79786
    NAME290=R312
    VALUE290=80042
    NAME291=R313
    VALUE291=80298
    NAME292=R314
    VALUE292=80639
    NAME293=R315
    VALUE293=80895
    NAME294=R316
    VALUE294=81151
    NAME295=R317
    VALUE295=81407
    NAME296=R318
    VALUE296=81663
    NAME297=R319
    VALUE297=81667
    NAME298=R320
    VALUE298=81920
    NAME299=R321
    VALUE299=82186
    NAME300=R322
    VALUE300=82432
    NAME301=R323
    VALUE301=82724
    NAME302=R324
    VALUE302=83103
    NAME303=R325
    VALUE303=83200
    NAME304=R326
    VALUE304=83456
    NAME305=R327
    VALUE305=83864
    NAME306=R328
    VALUE306=84118
    NAME307=R329
    VALUE307=84352
    NAME308-R330
    VALUE308=84480
    NAME309=R331
    VALUE309=84836
    NAME310=R332
    VALUE310=84992
    NAME311=R333
    VALUE311=85284
    NAME312=R334
    VALUE312=85663
    NAME313=R335
    VALUE313=85760
    NAME314=R336
    VALUE314=86016
    NAME315=R337
    VALUE315=86424
    NAMES316=R338
    VALUE316=86678
    NAM317=R339
    VALUE317=86912
    NAME318=R340
    VALUE318=87040
    NAME319=R341
    VALUE319=87296
    NAME320=R342
    VALUE320=87552
    NAMES321=R343
    VALUE321=87808
    NAMES322=R344
    VALUE322=88064
    NAME323=R345
    VALUE323=88320
    NAM324=R346
    VALUE324=88576
    NAME325=R347
    VALUE325=88832
    NAMES326=R348
    VALUE326=89088
    NAM327=R349
    VALUE327=89344
    NAME328=R350
    VALUE328=89600
    NAMES329=R351
    VALUE329=90039
    NAME330=R352
    VALUE330=90112
    NAMES331=R357
    VALUE331=91432
    NAMES332=R367
    VALUE332=93952
    NAME333=R411
    VALUE333=105220

    [灵活]
    CH0_PREDIVER=0
    CH1_PREWRIVER=0
    CH2_PREWRIVER=0
    CH3_PREWRIVER=0
    Ch4_PREDIVER=0
    Ch5_PREWRIVER=0
    Ch6_PREWRIVER=0
    CH7_PREDIVER=0
    DPLL_REF_LOOPCTL_CHG_QUANT_INTG=0
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    PLL1_CP_TRIM = 0
    bFindAddressbtn=查找 I2C 地址
    i2cAddr=0
    MATLAB 运行时下载 URL =www.mathworks.com/.../matlab-runtime.html
    bGotoStartupPage=Goto 起始页
    stScriptsVersion=Scripts Version = 1eddaf0447
    AbsDCO_ppb_error=0
    BAW_LOCK_PPM_THRESH=5
    BAW_UNLK_PPM_THRESH=10
    DPLL_PL_LOCK_calc=384.96ps
    DPLL_PL_UNLK_calc=6.16ns
    DPLL_REF_NUM_Calculated =未计算
    OUT0_ACT_FREQ=400
    OUT1_ACT_FREQ=400
    OUT2_ACT_FREQ=400
    OUT3_ACT_FREQ=400
    OUT4_ACT_freq=400
    Out5_Act_freq=400
    OUT6_ACT_FREQ=400
    OUT7_ACT_FREQ=400
    PLL1_PFD_freq_units=24.002400MHz
    VCO1_freq=2500
    VCO1_START_FREQ=2499875000
    VCO1_STOP_FREQ=2500125000
    VCO2_freq=5600
    VCO2_START_FREQ=5500000000
    vCO2_stop_freq=6200000000
    bCALC_FREQPLAN=计算频率规划
    bCalcDPLL_PLD=推荐
    bDPLL_FDECR=减量
    bDPLL_FINCR=递增
    bLoadCurrentVCOfreqRanges=负载电流 VCO 频率范围
    Brun_script=运行脚本
    b ResetNumerator0ppb=重新加载原始 DPLL 数字器
    bTest=测试
    bUpdateDetectorsBelow=更新下面的探测器
    BYPASS_RUN_script_warning=0
    cbDCO_MODE=2
    CB_ALLOW_PLL2_PRcaler_of_2=1
    fDPLL_Fastlock_time=not calculated
    hdr_act_freq=实际频率 (MHz)
    OLD_MATLAB = 0
    sBAW_LOCK_Accuration_PPM=1
    sBAW_LOCK_AVG=2
    sBAW_TMEAS_LOCK_calc=19.20ms
    sBAW_TMEAS_UNLK_calc=19.20ms
    sBAW_UNLK_Accuration_PPM=1
    sBAW_UNLK_AVG=2
    sCH0_1_in_freq=400000000
    sCH0_1_MUX=2
    SCH2_3_IN_freq=400000000
    SCH2_3_MUX=2
    sCh4_in_freq=400000000
    sCh4_MUX=2
    sCH5_in_freq=400000000
    sCH5_MUX=2
    sCH6_in_freq=400000000
    sCH6_MUX=2
    sCH7_IN_freq=400000000
    sCH7_MUX=2
    sCalcFreqPlanWarning=0
    sDPLL_DCO_FREQPPB_ACT_NOT 计算得出
    sDPLL_DCO_STEP=0.01
    sDPLL_DCO_STEP_ACT_0.166437530425
    sDPLL_HISTCNT_calc=901.12us
    sDPLL_HISTDLY_calc=450.56us
    sDPLL_LBW=100
    sDPLL_LBW_Accurations=5
    sDPLL_LBW_ACT_101.3
    sDPLL_LOCK_Accuration_PPM=1
    sDPLL_LOCK_AVG=10
    sDPLL_LOCK_PPM=1
    sDPLL_PEAK = 0.1
    sDPLL_PEAK_ERROR=1
    sDPLL_REF_common_DIV=1000000000
    sDPLL_TDC_freq=25.000000 MHz
    sDPLL_TMEAS_LOCK_calc=96.00ms
    sDPLL_TMEAS_UNLK_calc=96.00ms
    sDPLL_UNLK_Accuration_PPM=1
    sDPLL_UNLK_AVG=10
    sDPLL_UNLK_PPM=10
    sDPLL_ER_fn_offset=1
    sDPLL_ER_fn_value=-42.99
    sDPLL_tr_fn_offset=100
    sDPLL_tr_fn_value=-3.03
    SMAX_TDC_freq=26000000
    SMAX_TDC_SIMPLE = 1.
    sPRIREF_Accuration_PPM=5
    sPRIREF_AVG_COUNT=2
    sPRIREF_EARLY_MARGIN=0
    sPRIREF_EARLY_calc=4.80ns
    sPRIREF_LOAD=0
    sPRIREF_LOAD_MARGIN=0
    sPRIREF_LARD_calc=14.40ns
    sPRIREF_PH_VALICE_calc=n/a;PRIREF > 2kHz
    sPRIREF_PPM_INVALID=26
    sPRIREF_PPM_TIMER=8.33ms
    sPRIREF_PPM_VALID = 20
    sPRIREF_freq=8e+08
    sSECREF_Accuration_PPM=5
    sSECREF_AVG_COUNT=2
    sSECREF_EARLY_MARGIN=0
    sSECREF_EARLY_calc=4.80ns
    sSECREF_LAST=0
    sSECREF_LAST_MARGIN=0
    sSECREF_LAST_calc=14.40ns
    sSECREF_PH_VALICE_calc=n/a;SECREF > 2kHz
    sSECREF_PPM_INVALID=26
    sSECREF_PPM_TIMER=8.33ms
    sSECREF_PPM_VALLE=20
    sSECREF_freq=8e+08
    sSYNC_PHASE_OFFSET=0
    sVCO1_freq=156.25e6*16*1.
    sVCO2_freq=400000000*7*2.
    sXO_freq=48004800
    stDPLL_PL_LPF_COEFF=DPLL_PL_LPF_COEFF\n 可以为0
    ADDR_10=0
    ADDR_11=0
    ADDR_249=0
    ADDR_250=0
    ADDR_251=0
    ADDR_252=0
    NVM_ERASE_PROG=0
    REGCOMIMIT_PG=0
    bEXPORTEEPROMFILE=导出 GUI 映射--> EEPROM 文件
    bIMPORTEEPROMFILE=(1b)导入 EEPROM 文件-> GUI 映射
    bLoadDefaultEEPROMIMageToGUIMap=(1c)加载默认 EEPROM 映像--> GUI 映射
    bLoadPage_FER_GUIMap_TO_GUI_Registers=加载 GUI 映射页面->寄存器
    bPROGRAMEEPROM=(3)编程 EEPROM <-- SRAM
    bREADBACKEEPROM=读取所有 EEPROM --> GUI 映射
    bREADBACKROM=读取所有 ROM --> GUI 映射
    bREADBACKSRAM=读取所有 SRAM --> GUI 映射
    bREG2EE=(1a)提交寄存器-> SRAM 页/GUI 映射
    bUpdate_ExtraEEPROM_bytes=读取额外的\n EEPROM 字节
    cbEESLAVEADR=0
    CbWrite_ADR10=0
    CbWrite_ADR11=0
    MTC_EEPROMdump=0
    MTC_USERNOTES=输入用户注释
    TC_DESIGNAME=输入设计名称
    PLL1_DEN=1099511627776
    PLL1_PFD_FREQ=24.0024
    VCO1_freq=2500
    XO_freq=48.0048
    PLL2_DEN=16777216
    PLL2_PFD_freq=138.888888888889
    VCO1_freq=2500
    VCO2_freq=5600
    XO_freq=48.0048
    bClearAllFlagStickyStatus=清除所有标志
    bReadStatus=读取状态
    OUT0_freq=400
    out1_freq=400
    out2_freq=400
    out3_freq=400
    OUT4_freq=400
    Out5_freq=400
    OUT6_freq=400
    OUT7_freq=400
    PLL2PDIV1_freq=2800
    PLL2PDIV2_freq=2800
    VCO1_freq=2500
    VCO2_freq=5600
    sOUT7_DIV=7
    CH0_PREDIVER=0
    CH1_PREWRIVER=0
    CH2_PREWRIVER=0
    CH3_PREWRIVER=0
    Ch4_PREDIVER=0
    Ch5_PREWRIVER=0
    Ch6_PREWRIVER=0
    CH7_PREDIVER=0
    DPLL_REF_LOOPCTL_CHG_QUANT_INTG=0
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    PLL1_CP_TRIM = 0
    bFindAddressbtn=查找 I2C 地址
    i2cAddr=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您分享您的配置。  

    一些意见:

    • 您是使用100MHz 基准输入还是800MHz 输入进行测试? 配置状态为800MHz。 尝试使用 TICS PRO 设置中使用的参考频率进行测试。
    • 设置配置后、请确保点击"Run script"。 在我的末尾执行运行脚本后、我得到的配置与您的配置不同

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好、它应该是100MHz、不确定800MHz 来自哪里。 电流电平"0dBm"是正确还是过低? 我已尝试您的文件、我收到一条错误消息"Unknown DPLL value loading original DPLL value、so output frequency no longer 400MHz and not locked"(未知 DPLL 值加载原始 DPLL 值、因此输出频率不再为400MHz、并且 最好、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    必须满足最低为1Vpp 的基准输入规格。

    引脚处的0dBm 测量值还是信号发生器设置? 请探测电压摆幅以确认电平。 考虑到导线损耗、我不确定引脚的实际功率水平。

    我已将系统配置更新为100MHz 参考、而不是800MHz。 请使用我已确认锁定的配置重试: e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK05318EVM-software-interfacing_5F00_sept-20-2022.tcs

    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、我刚刚尝试了您的文件。 并且信号增加至1.5V 峰值100MHz、但仍然不锁定。 当我查看起始页时、它确实显示了400MHz 输出和100MHz 基准。 但是、当我转到 "output"选项卡时、显示每个输出的频率为396.83MHz、当我在示波器上测量输出时、周期为6.36nS、仅为157、232、704Hz。 您能否再看一下您的设置文件、如果您可以访问评估板、请验证您是否看到了相同的问题、并希望获得能使其正常工作的更新。 谢谢 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    请尝试使用此配置。 我已经对其进行了测试、并在100MHz 输入和400MHz 输出时实现锁定。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK05318EVM-software-interfacing_5F00_REF_3D00_100-MHz_2C00_-OUT_3D00_400-MHz_5F00_sept-28-2022.tcs


    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jennifer、我刚试过、但还是一样。 它表示代码已加载等 输出仍然大约为167MHz、而当开始页面显示100MHz 输入时钟和400MHz 输出时、如果我转到输出选项卡、它会告诉我频率为396.83MHz、而不是我预期的400MHz。 我尝试读取状态寄存器、但它们都返回了"读取错误"。 第一个问题是“输出”选项卡显示的频率是多少? 400MHz 或396.83MHz? 假设您在示波器上同时具有基准和输出、并且基准为100MHz、输出为400MHz。  我使用了 file_>load 命令,并在没有错误消息的情况下完成“文件已加载”。我使用的是 Rhode 和 Schwartz SMiQ,输出设置为+8dbm,在我的示波器上得到>1V pk-pk。 我尝试向下到+6dB m、再向上到+10dBm、但没有结果。 当我尝试读取寄存器时,我确实会收到读取错误。那么,如果我正确加载了文件,为什么输出窗口显示错误的频率(396.83MHz 与400MHz)? 此外,为什么实际输出错误,跳线设置未锁定,电路板损坏? 最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jennifer、我刚试过、但还是一样。 它表示代码已加载等 输出仍然大约为167MHz、而当开始页面显示100MHz 输入时钟和400MHz 输出时、如果我转到输出选项卡、它会告诉我频率为396.83MHz、而不是我预期的400MHz。 我尝试读取状态寄存器、但它们都返回了"读取错误"。 第一个问题是“输出”选项卡显示的频率是多少? 400MHz 或396.83MHz? 假设您在示波器上同时具有基准和输出、并且基准为100MHz、输出为400MHz。  我使用了 file_>load 命令,并在没有错误消息的情况下完成“文件已加载”。我使用的是 Rhode 和 Schwartz SMiQ,输出设置为+8dbm,在我的示波器上得到>1V pk-pk。 我尝试向下到+6dB m、再向上到+10dBm、但没有结果。 当我尝试读取寄存器时,我确实会收到读取错误。那么,如果我正确加载了文件,为什么输出窗口显示错误的频率(396.83MHz 与400MHz)? 此外,为什么实际输出错误,跳线设置未锁定,电路板损坏? 最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好、我已经从 DigiKey 购买了一款全新的评估板、按照 TI 评估板手册的规定设置跳线、然后我加载了您的代码。 首先、GUI 在输出选项卡上仍显示396.83MHz (而不是400MHz)。 但是、尽管我可以通过您的软件与电路板连接、但输出0或输出7上都没有输出。 这是一个全新的电路板、前一个电路板大得多、且已加载所有 SMA 连接器)。 另一个很大的差异是电源电流、旧电路板从我的5V 电源消耗大约700mA 的电流、而新电路板更接近200mA。 请提供帮助吗? 我在这方面花费了很多时间、并且对两个板都做了同样的事情、结果非常不同、而且两项工作都不是。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、早期的电路板不是 B 版本-只是一个直接的 EVM、新的电路板肯定是 B 版本。 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程、因为我们已将其脱机。