This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:无法通过 CDCEL9XXPROGEVM 和 TI ClockPro 对 CDCE925时钟发生器 IC 进行编程

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CLOCKPRO, CDCEL9XXPROGEVM, CDCEL925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1160245/cdcel9xxprogevm-inability-to-program-cdce925-clock-generator-ic-via-cdcel9xxprogevm-and-ti-clockpro

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他部件:CDCE925CLOCKPROCDCEL925

您好!  

我尝试在电路板设计中使用 CDCE925可编程时钟发生器 IC。 最后、我们希望能够通过 I2C 对板载芯片进行编程、但现在我只想尝试通过 CDCEL9XXPROGEVM 编程模块对单个芯片进行编程。 但是、我还没有通过编程模块获得 ClockPro 软件来识别 CDCE925、这使我无法获得已编程的芯片。  

阅读了几个类似问题的主题后、我目前将 CDCEL9XXPROGEVM 连接到运行 Windows 7的旧 PC、通过禁用驱动程序签名、我将显示与设备管理器中的模块的连接。

我为 CDCE925设置了相应的 J2至 J5 (请注意、J5的丝网不正确)、并将芯片置于左侧(顶部?) 插座的一侧。 LED 亮起以确认电路板电源。  

据我所知、当我选择 CDCE925/CDCEL925时、电路板现在应该出现在 ClockPro 软件的"Programming EVM"窗口中。 但是、它不识别任何可以编程的连接内容。

我不确定我现在缺少什么、但从 CDCEL9XXPROGEVM 的原理图中我注意到的一件事 是 Vdd_out/GND 似乎连接到插座引脚22。 这似乎与 CDCE925芯片上的 VDDOUT 不对应;VDDOUT 似乎实际对应于插座引脚21。 这可能是电路板错误吗? 我能否查看不正确的数据表? 在这一点上,这是我在有关文件中发现的唯一的差距。  

在就此问题联系 TI 时、我被告知将我的问题提交到 E2E 论坛、因此我希望这可以解决我所面临的问题。  

(顺便说一下、我们也无法通过外部 I2C 器件对 CDCE925进行编程。 即使我们可以通过 CDCEL9XXPROGEVM 解决此问题、我们也可能需要有关 I2C 问题的其他帮助。 但我们可以稍后再讨论)。  

谢谢、

插孔