This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:EVM 板 EEPROM 解锁模式

Guru**** 2896590 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1159238/cdce72010-evm-board-eeprom-unlocked-mode

器件型号:CDCE72010

使用 EVM 板、使用 EEPROM 解锁模式进行编程。 以驱动 U1 PWR_EN 驱动为低电平。  

当更改为外部5V 电源时、该值不会保持不变。 U1 PWR_EN 变为高电平。  

是否有任何推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、  

    CDCE72010需要3.3V 外部电源。

    对于器件编程、仅 USB 就足够了。 当您说您更改为外部5V 电源时、开关之前使用的电源是什么?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 CDCE72010EVM 电路板、可连接 USB 电源和 AUX 电源。 主编程使用 USB 电源完成。 要继续使用 EVM 板的5V AUX 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、  

    它需要3.3V 电源。 如果您断开 USB 电缆、然后仅使用外部电源、则可能需要对 EVM 板进行返工。