This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:精度

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161083/lmx2592evm-precision

器件型号:LMX2592EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592、

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

在过去的几天里、我们一直在使用 LMX2592EVM、并注意到一些我们不确定的事情。 我们首先注意到 VCO (电压控制器振荡器)不如我们的 DRO (电介质谐振器)精确。 LMX2592电路板的精度如何? 例如、如果我们希望输入为100MHz、输出为200MHz、它是否会精确地产生200MHz、该频率是否会漂移? 另一个问题是、我们尝试将输入频率设置为1GHz、然后将其分频为200MHz、但我们仅得到299.9MHz。 它显示此输出一两分钟、然后刚刚停止工作。 之后我们无法写入或读取寄存器。 数据表显示、我们可以输入高达1400 MHz 的频率、电路板是否有停止工作的原因、以及我们为什么不能达到200 MHz? 如果您可以让我们知道这些问题的答案、那将会很好。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    使用100MHz 输入、您可以从输出中获得精确的200MHz。 如果输入时钟漂移、输出频率将随漂移变化。  

    支持1GHz 输入时钟。

    如果您使用 TICS Pro 来控制 EVM、请确保您在 TICS Pro 的右下角看到以下消息、否则您将无法读取或写入寄存器。