This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:单端交流耦合时钟输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161114/lmk03318-single-ended-ac-coupled-clock-input

器件型号:LMK03318

您好!

我们将使用您的 LMK03318替换 Si5324 (无法获得)。 我们目前有一个单端交流耦合时钟输入、并希望对 LMK 器件执行同样的操作。 在这种情况下、正确的连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graeme、  

    LMK03318在 PRIREF 引脚上具有交流耦合电容器。 对于 SE 输入、将未使用的输入直接连接到 GND。  

    我看到还有一个 XTAL、对于 LMK03318、XTAL 必须连接到 SECREF 引脚。  

    此致、  

    维森特