This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:更改 VCO 频率时的快速锁定方案

Guru**** 2397345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161688/lmx2820-fast-locking-scheme-when-changing-the-vco-frequency

器件型号:LMX2820

大家好、

客户希望在更改 VCO 频率时快速锁定 lmx2820 PLL、并且希望重新锁定时间小于50us。

客户担心、更改 VCO 频率和 SPI 配置时间后、重新锁定时间将超过50us。

我们是否有任何方法来支持这种用例?

谢谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    要快速切换 VCO 频率、我们可以使用"完全辅助"。 在 LMX2820中、完全辅助已升级为 InstCal。  

    有关完全辅助和 VCO 校准理论的详细信息、请阅读 此应用手册

    对于 InstCal、请阅读 此应用手册