This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:如何配置 LMX2592内部的寄存器。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161662/lmx2592evm-how-to-configure-the-registors-inside-the-lmx2592

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592

您好,团队

我将使用 LMX2592进行快速 VCO 频率扫描。 我从数据表中读出、发现对于新频率、最快速度约为33us。 但我在论坛中找不到相关支持。 那么、您能告诉我从哪里获得帮助吗?
我将使用 STM32来控制 VCO。 如果有适用于 STM32的示例程序、那将会很好。
实际上、这是有关如何配置 LMX2592内部的寄存器的问题。 或者文档也可以。
 
我浏览了论坛并找到了一些提示。 BTW、下面的内容来自 TI 网站。 您能告诉我如何获取或购买其中的 STM32代码来控制 LMX2592吗? 非常感谢。
James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    根据此 TIDA 用户指南、我相信 LMX2592的编程是通过 TICS Pro进行的。 此 TIDA 中未开发 MCU 代码。

    图片中的红色 EVM 在此提供 。 它是用于 MSP430 MCU 的通用 EVM。  

    可在数据表中找到编程和寄存器信息。 另请阅读 EVM 用户指南以了解如何使用 TICS Pro、此工具可为您生成所有寄存器设置。

    为了快速更改 VCO 频率、数据表第8.1.8节简要介绍了。 您可以参阅此应用手册以了解理论和操作的详细信息。 本应用手册适用于 LMX2592。