主题中讨论的其他器件:LMK04803、 LMK6C
您好、支持团队、
我已最终确定了 PLL L2 VCXO 频率= 60MHz 的 LMK04803、以最终生成110MHz。 但是,我看到冷冻瓶 VCXO 不可用,您能否提供另一种冷冻瓶 VCXO 的替代产品,我们可以在 PLL2的输入端使用它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
我已最终确定了 PLL L2 VCXO 频率= 60MHz 的 LMK04803、以最终生成110MHz。 但是,我看到冷冻瓶 VCXO 不可用,您能否提供另一种冷冻瓶 VCXO 的替代产品,我们可以在 PLL2的输入端使用它?
您好、Maitry、
我不认为 有特定的 VCXO 相位噪声要求、但 数据表中提供的输出抖动测量 是使用 Crystek CVHD-950-122.880 VCXO 进行的、该 VCXO 在100MHz 时具有以下相位噪声性能:
1KHz | -140dBc/Hz |
10 KHz | -155dBc/Hz |
100 KHz | -164 dBc/Hz |
1 MHz | -166 dBc/Hz |
由于外部 VCXO 主要用于消除50KHz 偏移内的噪声、因此低频性能比 具有更宽集成范围的 RMS 抖动更有意义。 该主题具有一些有关配置 PLL 带宽以优化输出抖动的更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/259167/lmk048-detailed-performance
请注意、我们还有一款名为 PLLatinum sim 的工具、借助该工具、您可以在给定输入、PLL 和 VCXO 噪声的情况下估算输出抖动、以查看其是否满足您的设计要求。
此致、
Connor
您好!
感谢您的回答。
实际上、我们面临的问题是无法使用可与 LMK04803搭配使用的 VCXO。 因为我们希望从 LMK04803生成110MHz LVCMOS 输出。
因此、所需的频率。 对于外部 VCXO 为:20、30、55、60 MHz。 都是标准频率。 但我们仍然无法获得相同的商业 VCXO。 因此,如果 TI 能够支持任何替代产品,而不是通过 LMK04803来使用商业 VCXO,那将会有所帮助。