This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803BEVAL:关于冷冻小瓶 VCXO

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04803, LMK6C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136705/lmk04803beval-regarding-the-crystek-vcxo

器件型号:LMK04803BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04803LMK6C

您好、支持团队、

我已最终确定了 PLL L2 VCXO 频率= 60MHz 的 LMK04803、以最终生成110MHz。 但是,我看到冷冻瓶 VCXO 不可用,您能否提供另一种冷冻瓶 VCXO 的替代产品,我们可以在 PLL2的输入端使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、  

    LMK6C 系列可在某些应用中用作晶体替代产品、但目前我们不提供替代 VCXO。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    但是、LMK6C 也不在库存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、  

    我们计划 在年底前推出 LMK6C 的一些固定频率变型器件。  遗憾的是、 目前我们没有计划生产 VCXO。   

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    为了生成低抖动输出、LMK04803的 VCXO 是否有任何特定的相位噪声性能要求? 在此基础上、我们将最终确定商用 VCXO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我不认为 有特定的 VCXO 相位噪声要求、但 数据表中提供的输出抖动测量 是使用 Crystek CVHD-950-122.880 VCXO 进行的、该 VCXO 在100MHz 时具有以下相位噪声性能:

    1KHz -140dBc/Hz
    10 KHz -155dBc/Hz
    100 KHz -164 dBc/Hz
    1 MHz -166 dBc/Hz

    由于外部 VCXO 主要用于消除50KHz 偏移内的噪声、因此低频性能比 具有更宽集成范围的 RMS 抖动更有意义。 该主题具有一些有关配置 PLL 带宽以优化输出抖动的更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/259167/lmk048-detailed-performance 

    请注意、我们还有一款名为 PLLatinum sim 的工具、借助该工具、您可以在给定输入、PLL 和 VCXO 噪声的情况下估算输出抖动、以查看其是否满足您的设计要求。  

    此致、  

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    实际上、我们面临的问题是无法使用可与 LMK04803搭配使用的 VCXO。 因为我们希望从 LMK04803生成110MHz LVCMOS 输出。  

    因此、所需的频率。 对于外部 VCXO 为:20、30、55、60 MHz。 都是标准频率。 但我们仍然无法获得相同的商业 VCXO。 因此,如果 TI 能够支持任何替代产品,而不是通过 LMK04803来使用商业 VCXO,那将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、  

    遗憾的是、我们目前没有针对 VCXO 的任何其他建议。  

    此致、  

    Connor