This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:编程后的器件寄存器图像检查/比较

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158837/lmk05318b-device-register-image-checking-comparison-post-programming

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:LMK05318

您好!

关于原始线程、我想知道用户是否有办法使用 Image 检查/比较在 LMK05318BRGZR 上写入的寄存器(以确保程序正确完成)? 提出要求的原因是、在开始检查 R157的寄存器位5后、客户遇到生产单元编程仍然失败、稍后只需重新编程器件即可通过测试。 如果有任何指南可供分享、了解我们如何在结尾处完成检查、我们将不胜感激

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    1. "提出要求的原因是、在开始检查 R157的寄存器位5后、客户遇到生产单元编程仍然失败、稍后只需重新编程器件即可通过测试。"

    • 如果我理解不正确、请纠正我的问题:客户注意 到 NVMCRCERR 会在某些器件上被标记、但在重新编程后 、NVMCRCERR 会被清除、器件会按预期运行?

    2.客户可以使用  第9.5.8节中列出的指令读回 EEPROM

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

     对于 Q1、编程后未在寄存器 NVMCRCERR 上标记、但某些单元未通过功能测试、故障单元能够通过 LMK05318的重新编程进行修复。

    而对于 Q2、您可能会使用您已经在通信的 CK Yong 在单独的 e2e 线程上闭合环路。 因此、是否应将此主题视为已关闭并将焦点转移到客户的帖子?

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122897/lmk05318b-tics-pro-checksum-verification/4166231?focus=true#4166231

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    请进一步详细说明"失败"的含义。 输出是否未显示? 是否已编程错误设置?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接的线程已关闭。 我很困惑你的值班重点是什么。