Other Parts Discussed in Thread: LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMK05318
您好!
关于原始线程、我想知道用户是否有办法使用 Image 检查/比较在 LMK05318BRGZR 上写入的寄存器(以确保程序正确完成)? 提出要求的原因是、在开始检查 R157的寄存器位5后、客户遇到生产单元编程仍然失败、稍后只需重新编程器件即可通过测试。 如果有任何指南可供分享、了解我们如何在结尾处完成检查、我们将不胜感激
BR、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318
您好!
关于原始线程、我想知道用户是否有办法使用 Image 检查/比较在 LMK05318BRGZR 上写入的寄存器(以确保程序正确完成)? 提出要求的原因是、在开始检查 R157的寄存器位5后、客户遇到生产单元编程仍然失败、稍后只需重新编程器件即可通过测试。 如果有任何指南可供分享、了解我们如何在结尾处完成检查、我们将不胜感激
BR、
Leo
您好、Leo、
1. "提出要求的原因是、在开始检查 R157的寄存器位5后、客户遇到生产单元编程仍然失败、稍后只需重新编程器件即可通过测试。"
2.客户可以使用 第9.5.8节中列出的指令读回 EEPROM
此致、
Jennifer
您好、Jennifer、
对于 Q1、编程后未在寄存器 NVMCRCERR 上标记、但某些单元未通过功能测试、故障单元能够通过 LMK05318的重新编程进行修复。
而对于 Q2、您可能会使用您已经在通信的 CK Yong 在单独的 e2e 线程上闭合环路。 因此、是否应将此主题视为已关闭并将焦点转移到客户的帖子?
BR、
Leo