This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828分配模式相位噪声

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS42JB46EVM, LMK04821, ADS52J65EVM, LMK04832EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872920/lmk04828-lmk04828-distribution-mode-phase-noise

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADS42JB46EVMLMK04821ADS52J65EVMLMK04832EVMLMK04832

你(们)好

我们希望在分配模式(两个 PLL 均关闭)下使用 LMK04828、其中源时钟的相位噪声<-154dBc/Hz@1kHz。

在该偏移(至少-148dBc/Hz)下、器件是否能够分配此类时钟而不会显著降低相位噪声?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    它在某种程度上取决于所需的频率、但通常附加抖动宽带 小于6dB。

    在 1kHz 偏移的低噪声条件下接近时、源极超出   了我们在器件验证期间将要描述的特征。 在分配模式下运行肯定会提供最低的附加抖动、因为不会存在附加 PLL/VCO 噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    源时钟为125MHz 正弦7~10dBm、具有相位噪声:

    小于-95@10Hz

    <-127@100Hz

    <-156@1kHz

    <-172@10kHz

    <-176@100kHz

    我基本上对近带10Hz 至1kHz 感兴趣。

    LMK04828可供您用于大多数 ADC 评估板、因此这就是我询问该器件的原因。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    目前、我们没有如此低的噪声偏移下的数据、但在分配模式下使用时、我预计附加噪声将小于6dB。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    我已经尝试在 LMK048xx 系列器件处于分配模式的情况下运行多个电路板。 特别是 LMK04832EVM、ADS52J65EVM (LMK04821)和 ADS42JB46EVM (LMK04828)。 与双 PLL 模式相比、性能要差得多、这是一个问题

    使用 LMK04832上的相位噪声分析器可以观察到高于-140dBc 的本底噪声增加和更差的近端噪声。 ADC 数据还显示本底噪声增加、SNR 性能差。

    时钟源具有上述规格-它基本上是具有正弦输出的超低相位噪声 OCXO。 我尝试将其输出转换为 CMOS (无相位噪声降级)以提高压摆率、但不会影响性能。

    PLL 和 SYSREF 电路均断电。 分压器模块被旁路掉。 我在 FIN 输入中试用了双极和 MOS 缓冲器、但不会影响性能。 我真的不知道是什么问题。

    可以帮帮我吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果信号源质量足够高、接近-150dBc、我希望本底噪声会更好。

    不建议使用 CMOS 输出来获得最佳噪声、LVDS 或 LV-PECL。

    提供给 CLKin1/CLKin1*输入的基准输入电平是多少?

    如果您可以提供.TCS 文件、这可能有助于更好地了解您测试过的配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Liam

    基准输入电平应约为10dBm@50ohm。 ADS52J65EVM 在 CLKIN1输入端包含50 Ω 电阻器、因此 Vpp 应为2Vpp (使用示波器进行检查)。

    我无法提供.TCS 文件。 基本上、我采用了具有分配模式的 LMK04828的脚本、并使用数据表(PD 两个 PLL、VCO、输入...)进行了检查 并根据我的要求修改了寄存器序列。 我已附加原始脚本。

    此致、

    Daniel

    e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_config1.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    你有更新吗?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本底视您使用的输出格式而定、但数据表中列出了所有输出格式

    所附的图中包含了我们提供输入的最干净的源之一、并除以系数16来模拟最佳情况下的本底噪声曲线。 在分配模式下、根据您的源、输出应接近100Hz 以上的曲线。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的测量。

    因此,为了实现最佳分配模式,我们必须使用高频(>1GHz)输入,然后对其进行分频。 低频源不可用于此模式。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    不一定需要对高频输入进行分频以获得良好的性能。 可能会有额外的3dB 总增益、该增益可在较高的偏移下从高质量信号中除以、但需要很大的除数才能意识到、在这种情况下、不相关的噪声改进接近热限值。 请参阅以下内容、了解30fs 基准(存储器跟踪)与 LMK04832 LVPECL 2.0V 分配模式(除以1并启用占空比校正(DCC))的比较、以及显示分布模式下本底噪声约为-160dBc 且1kHz 性能为-148.9dBc/Hz 的跟踪数据:

     e2e.ti.com/.../125MHz-Source.txte2e.ti.com/.../125MHz-CLKout0-LVPECL.txt

    LMK04828和 LMK04832具有非常相似的输出结构、因此我希望启用 DCC 时1分频的性能结果大致相等。  根据源的质量、可实现优于-148dBc/Hz @ 1kHz 的性能。 仔细检查您的应用中的 LMK04828是否配置为除以1并启用 DCC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您的测量很有趣。 您能否提供有关使用过的电源(电源、正弦/方形)的更多信息? 使用 LMK048xx 时钟源(SINUS、2Vpp@50欧姆、-156dBc/Hz@1kHz、<-160dBc/Hz 本底)时、我无法实现这种性能。

    您能否提供寄存器序列? 我尝试过几种组合、例如旁路分频器、1分频器、DDC、但都没有成功

    谢谢你。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据 LMK04832EVM 原理图、我使用了具有现有单端 CLKin1输入(以及3dB 电阻垫)的 LMK04832EVM。 输入源为 R&S SMA100B、正弦输出为12dBm (因此引脚看到~9dBm)。 我已附上我在下面使用的 TCS 文件。 程序是:

    1. 从 TICS Pro 用户控制页面切换软件复位
    2. Ctrl+L 可写入所有寄存器

    e2e.ti.com/.../LMK04832-125MHz-LVPECL20-CLKout0.tcs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢。 这解决了我的问题。

    此致、

    Daniel