This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:如何创建频率和幅度可变的双相方波发生器电路?

Guru**** 2381400 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, CD4017B, TLC555, TLV172, LM358, LF347, LF353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882995/ne555-how-do-i-create-a-biphasic-square-wave-generator-circuit-with-variable-frequency-and-magnitude

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: CD4017BTLC555TLV172LM358LF347LF353

我在某处读到,单个 NE555将无法创建双相方波,只能生成单相。 我想知道这是否可能。 如果没有,如何连接两个 NE555计时器以产生双相方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiryl、

    这是您想要的信号吗? 每个步骤的时间段是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiryl、

    时间周期可以是比率、例如所有步长宽度相同(1:1) 如果比率可以适合10个时间步长或更短、则 CD4017B 可以搭配单个 NE555。 NE555设置重复率(输出频率)。 CD4017B 设置输出相位。

    如果所有阶跃宽度相同、则将 OUT4连接到 RESET、而 OUT 1和 OUT 3可以是1/4 NE555频率的双相输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回复。  

    由于我对电路的了解与电路学院的介绍性课程相当、因此很难关注您、我对 IC、运算放大器和微控制器的了解很粗略。

    话虽如此、您在上一帖子中发送的波形图不是我想要的。 我在下面添加了我要查找的波形图片。

    更具体地说、我正在寻找可变频率(20-35Hz)和可变脉宽(100-200us)。 可变振幅也很好、但我认为具有电位器连接到电路的运算放大器可以完成工作、对吧?

    无论如何,我希望你们能有所帮助。

    提前感谢、

    基里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiryl、

    这是一个应满足您要求的电路。

    e2e.ti.com/.../TLCorNE555.TSC

    Rb 设置频率。 1.44/(C*(2*RB+RA))

    R5设置正脉冲时间。 1.1*R5*C7

    R1设置正脉冲时间。 1.1*R1*C2

    R7、R10设置电压增益

    如果使用 NE555计时器、则 R3、R6、D1和 D2是可选的

    如果使用 TLC555计时器、则 R11、R12是可选的

    可调功能是"设置并忘记"还是反复设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    非常感谢您的原理图! 这远远超出了我的预期。

    我将尝试构建和测试此电路、首先是虚拟电路、然后是物理电路。

    一旦我找到最佳频率、频率可能会"设置并忘记"。

    幅值和脉冲宽度需要在一段时间内改变一次。

    如果我可以亲自操作、您是否建议使用 TLC555而不是 NE555?

    再次感谢、

    基里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiryl、

    TLC555的输出高电压更具可预测性、因此效果会更好一些。

    我有几个组件更改。

    C3、C4 = 2.2nF (确保触发脉冲短于输出脉冲)  

    C5、C1 = 10nF (这有助于防止电源噪声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我还有其他几个问题。

    能否使用 LF351或 LM358运算放大器代替原理图中所示的 TLV172?

    第一个计时器 IC 上的时钟输出线是什么、我是否需要它来测试电路?

    这可能是一个基本问题、但要使用示波器测试电路、我是否只需将负载电阻器上的 VF3引脚接地并测量负载上的电压?

    感谢您的所有帮助、

    基里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiryl、

    时钟输出"导线"只是测试点/信息。 它不做任何事情。  只需使用示波器测量 VF3节点,由于输出是电压信号,因此无需负载。  

    LM358可以工作、但边缘速度要慢得多。 LF353或 LF347较慢、但有一点慢。