This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:使用 CDCI6214EVM 进行目标板时钟发生器编程?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, CDCE925, CDCI6214, CDCE6214-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875387/cdci6214evm-using-cdci6214evm-for-target-board-clock-generator-programming

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE925CDCI6214CDCE6214-Q1USB2ANY

CDCI6214EVM 是否可以使用/配置为通过 I2C 接口以与 CDCE925EVM 类似的方式对目标板器件进行编程?

如果没有、是否有其他目标板时钟发生器编程选项?

感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您希望使用 CDCI6214EVM 对另一个电路板进行编程?

    如果您想从外部连接、则可以访问 I2C 信号。  CDCI6214EVM 使用 TIS-PRO GUI 来配置器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAIM,

    感谢您的确认。 我在评估板用户指南中确实看到了用于配置评估板的详细信息。 我们使用 CDCE925评估板的目的与效果良好的目的相同。

    我们将在新设计中继续使用 CDCI6214。 是否为 CDCI6214EVM 提供了 Altium 设计文件、这可以节省我们一些时间?

    感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 我们需要频率相对较低的输出、而不需要25MHz 晶体。 您是否推荐了8MHz 晶体的晶体制造商和器件型号? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    CDCI6214的 Altium 文件和项目输出: e2e.ti.com/.../7823.CDCI6214.zip

    请注意、CDCI6214的 FOD 正在被删除。 如果使用小数 PLL、我们建议使用 CDCE6214-Q1、它与 CDCI6214引脚兼容。 CDCE6214-Q1 EVM 的项目文件: e2e.ti.com/.../CDCE6214_2D00_Q1-EVM.zip

    下面是有关晶体选择的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snaa331/snaa331.pdf

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的回答。 我们计划使用 CDCI6214。 不使用任何 PLL 特性、时钟输出只是输入时钟的纯分频器。

    我们确实收到了 CDCI6214EVM 板以使用目标系统进行测试(该 EVM 目前将为目标板提供时钟输入)。 但是、我很不幸运地让 EVM 与 TICS Pro 软件进行通信。 USB 转 EVM 似乎可以正常工作、但我无法与 CDCI6214建立 I2C 通信。 我已根据用户指南和原理图仔细检查了所有跳线、默认配置看起来都是正确的。 遗憾的是、EVM 用户指南与最新版本的 TICS Pro 软件有一点不同步、但我认为这不是问题。

    任何想法都将不胜感激。 我们使用 CDCE925EVM 完成了同样的过程、一切都按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    有几种可能。 您能否转至"用户控件"页面、向下滚动并确保启用了 I2C_EN 和 DUT_PWR_EN? 此外、请确保器件从回退模式加电、这意味着 REFSEL 引脚和 EEPROMSEL 引脚悬空。

    然后在工具栏中、转到"USB communications"-> Interface -> scan I2C bus。

    为了删除 FOD 特性、我们对软件进行了一些更改。 如果要恢复旧版本以进行调试、请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/862987?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CDCI6214%20wizard

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    仍然没有进行任何 I2C 通信。 正确设置引脚、在回退配置模式下启动、但无法连接到 I2C 总线。 我尝试了使用相同结果的旧版本说明、并卸载和重新安装了 TICS Pro、没有任何更改。 确定我们是否有正常工作的 EVM 板的任何方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓肯

    所有 EVM 都需要在组装后完成测试程序。 您能否检查您的 EVM 是否可以通过这些步骤? 如果存在有效的 USB2ANY 连接、则可以跳过 USB2ANY 固件部件。

    e2e.ti.com/.../SV601290A_5F00_Testproc.doc

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    这很有帮助。 使用测试程序、我可以反复启动并运行 EVM、并可以更改输出频率。 比以前好多了 我刚刚弄清楚了如何使用断电位启用输出通道、这样就可以进行。

    我没有能够做的一件事是将时钟源输入从 PSA 更改为 REF。 对于我们的应用、我们实际上不需要经过 PLL、而25MHz REF 频率将足够大。 我可以将源 MUX 输入控制更改为 REF、但没有输出时钟。 即使驱动器已打开、我也看不到 Y0上的任何输出。 如何设置它、以便可以看到 Y0上的 REF 时钟以及时钟输出的输入?

    取得进展-感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    这是软件中的一个错误。 有4个相关位未公开。 R27[11]、R27[12]、R27[13]、R27[14]为 REF_TO_OUT1_EN、REF_TO_OUT2_EN、 REF_TO_OUT3_EN 和 REF_TO_OUT4_EN、单独。 例如、需要将 R27[11]设置为1、以启用基准到输出路径。 因此、您需要手动将这4个位设置为1。 为此、您可以转至 Ticspro 中的"原始寄存器页面"、并手动更改这些位:

    我们将在本季度对此器件进行另一次软件更新。  

    Output0取决于 output4。 输出4必须加电才能显示 output0。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我已配置所有内容并按计划工作。 所有四个输出的参考时钟输入。 所有输出均设置为 LVDS。 Y0输出被启用并工作。 已将.TCS 文件保存为参考。 也保存了十六进制寄存器文件。 通过使用 CDCI6214-Q1 EVM 用户指南、我能够将寄存器写入 EEPROM、以便在下电上电或复位后恢复所有内容。

    非常接近、但还有一个问题。 我希望6214无需 运行 TICS Pro 即可通过连接外部 USB (或外部5V)电源启动。 现在、只要我启动 TICS Pro、一切都正常、但我希望在通电时自动启动。 我在 EVM 用户指南中看不到该配置。 非常感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    是否有任何关于在 EVM 板上启动 CDCI6214而不使用 TICS Pro 的建议? 这是阻碍我们在项目上取得进展的一个项目。

    谢谢-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    需要 Ticspro 开路的原因可能是 LDO_EN 由微控制器引脚控制。

    要更改该值、您可以关闭 S2并短接 J26的引脚2和3、以便始终启用 LDO_1V8_EN。 请注意、默认情况下仅启用1.8V 路径。 要使用3.3V、您需要安装一些电阻器。 例如:

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    好的。 最后、我让 CDCI6214独立运行、无需启动 TICS Pro。 它不仅仅是上面提到的功率启用。 我还必须添加跳线来选择 EEPROM 页1、并关闭分配给 GPIO1和 GPIO4输入的 OE1和 OE3控制。 我将这两个输入都设置为忽略、所有输入都正确显示。

    感谢您的帮助-现在我们可以开始更多的集成系统测试。 谢谢-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao -非常感谢您的帮助。 现在一切都好。 谢谢-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    还有一个问题。 我们需要使用5V 外部电源而不是 USB 5V 电源独立运行 EVM。 手册规定、对于此配置、必须移除 J23、但当没有 USB 连接且 J1处连接了外部5V 电源时、电路板上没有电源。 移除 J23后、U2 (+3.3V LDO)没有输入电源。 如果没有+3.3V 电源、则不启用任何 LDO。

    是否可以仅使用 J1处的外部5V 电源输入来运行 EVM?

    谢谢-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    我认为这是因为该3.3V 电压来自板载微控制器。 如果 J23被移除、那么这个3.3V 也消失了。 您可能需要填充此 R58、以便5V 输入可用于启用 LDO。

    此致、
    Hao