This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:多个独立时钟发生器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, CDCE62002EVM, LMK04610, LMK04832, LMK03328, CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882984/cdce62002evm-multiple-independent-clock-generator

器件型号:CDCE62002EVM
主题中讨论的其他器件:LMK03806LMK04610LMK04832LMK03328CDCE925

大家好、

客户正在寻找具有10个以上通道输出和高达500MHz 频率的时钟发生器。 我们建议 使用 LMK03806购买时钟发生器、该时钟发生器能够生成与基频无关的多个频率。 我们是否有符合此要求的产品?

谢谢、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户已购买 CDCE62002EVM、但需要10个输出通道。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚什么是与基频无关的意思。

    如果 已知输入频率和所需的输出、这将有助于缩小选项范围、但是 LMK04832和 LMK04610都可以在>500MHz 的频率下提供10个输出、并且可以在单环路或双环路模式下运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    客户希望单独设置10个通道的频率。 他不希望使用分频器从单个时钟源获得多个频率。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    让我通过电子邮件回复您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件无法通过。 我正在将答复粘贴到下面:

    到目前为止、我们只有整数输出分频器。 这意味着我们还无法生成10个独立的输出频率。 例如、如果定制需要2个频域、那么我们可以推荐具有2个 PLL 的器件、例如 LMK03328和 CDCE925 +时钟缓冲器。 但是如果客户想要10个绝对随机频率,那么我们现在就不能支持这种频率。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的澄清。 我想客户需要一个 MCU 和多个振荡器来满足其要求。

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo